SA0051: BOOL değişkenleri üzerinde karşılaştırma işlemleri
SA0052: Olağandışı vites değiştirme işlemi
SA0053: Çok büyük bitsel kaydırma
SA0054: Eşitlik/eşitsizlik için REAL/LREAL karşılaştırmaları
SA0055: İşaretsiz işlenenlerin gereksiz karşılaştırmaları
SA0056: Sabit geçerli aralık dışında
SA0057: Olası ondalık basamak kaybı
SA0058: Numaralandırma değişkenleri üzerinde işlemler
SA0059: Karşılaştırma işlemleri her zaman TRUE veya FALSE döndürür
SA0060: Sıfır geçersiz işlenen olarak kullanıldı
SA0061: İşaretçi üzerinde olağandışı işlem
SA0062: İfadelerde TRUE veya FALSE kullanımları
SA0063: Muhtemelen 16 bit uyumlu olmayan işlemler
SA0064: İşaretçi eklenmesi
SA0065: Taban boyutuna yanlış işaretçi eklenmesi
SA0066: Geçici sonuçların kullanımları