AC500 V2 projesini bir AC500 V3 projesine dönüştürülmesiPermalink

Uygulama örneği

AC500 V2 PLC için yapılandırılmış bir proje, AC500 V3 PLC projesine dönüştürülebilir. Dönüştürme işlemi esas olarak Automation Builder içinde gerçekleştirilir; ancak bazı adımların manuel olarak yapılması gerekir. Bir V2 projesinden bir V3 projesine tam geçiş prosedürü, ‎⮫ uygulama notunda açıklanmaktadır.

‎⮫ “Modbus ile AC500 V2’den V3’e geçiş” adlı uygulama örneği, Modbus TCP veya RTU projelerinin AC500 V2 sürümünden AC500 V3 sürümüne nasıl yükseltileceğini açıklamaktadır.