Kontrol panelleriPermalink

Farklı ekran boyutlarındaki CP600-eCo, CP600 ve CP600-Pro kontrol panelleri, çok çeşitli uygulamalar için kapsamlı HMI işlevleri sağlar. Automation Builder'un bir parçası olan Panel Builder mühendislik aracı, kontrol panellerinin platformunda kolay ölçeklenebilirlik sağlar.

Uygulama örnekleri/ uygulama notları

Kontrol panelleri AC500 PLC'leri ile farklı amaçlar ve farklı uygulama ortamları için kullanılabilir. Belirli bir kullanım durumunu gösteren örnek projeler (uygulama örnekleri; *.zip ile biten) ve adım adım talimatlar (uygulama notları; *.pdf ile biten) aşağıdaki konularda bulunabilir:

Bir CP600 projesi, 2ve nesil kontrol panelleri için bir projeye dönüştürülebilir. Dönüştürme prosedürü ‎⮫ Bir CP600 projesinin dönüştürülmesi uygulama notunda açıklanmaktadır.

Kontrol paneli çalışma zamanının kurulumu, lisanslanması ve yapılandırılması ‎⮫ Kontrol paneli PC çalışma zamanı uygulama notunda açıklanmaktadır.

Kontrol panellerinde çalışma zamanı günlüğünün nasıl etkinleştirileceği ve işleneceği ‎⮫ Kontrol paneli çalışma zamanı günlüğü uygulama örneğinde gösterilmektedir.

Bir kontrol panelini fabrika ayarlarına sıfırlamak için birkaç adımın uygulanması gerekir. Prosedür ‎⮫ CP600 - fabrika ayarlarına sıfırlama uygulama notunda açıklanmıştır.

Trendler, alarm tamponları, denetim izi tamponları, tarifler vb. gibi verilerin kontrol panellerinden bir ağ paylaşımlı klasörüne nasıl aktarılacağı ‎⮫ Verilerin bir ağ paylaşımlı klasöründe nasıl saklanacağı uygulama notunda açıklanmaktadır.

Aynı ayarlar ve proje yapılandırmasıyla birden fazla CP600 kontrol paneli kurulabilir. Bu prosedür, ‎⮫ CP600 - Çoklu Cihaz Kurulumu başlıklı uygulama örneğinde açıklanmaktadır.

Modbus RTU, bir AC500-eCo PLC ile bir kontrol paneli arasındaki iletişim için kullanılabilir. Bağlantı prensibi örnek olarak CP604 kontrol paneli kullanılarak açıklanmıştır: ‎⮫ Modbus RTU üzerinden CP604 bağlantısı.

Modbus TCP, bir AC500 PLC ile bir kontrol paneli arasındaki iletişim için kullanılabilir. Bağlantı prensibi uygulama örneğinde açıklanmıştır: ‎⮫ CP600 - Modbus TCP CP604 kontrol paneli ile birlikte bir CI522 cihazı kullanarak.

Bir kontrol panelinden bir disk görüntüsünün nasıl yükleneceği ‎⮫ Disk görüntüsü yükleme uygulama notunda açıklanmaktadır.

Önyükleme Destek Paketleri (BSP) ve kontrol panelleriyle ilgili sıkça sorulan soruların bir özeti ‎⮫ BSP hakkında SSS uygulama notunda bulunabilir.

Bir CP600 HMI'ın BSP sürümünün nasıl kontrol edileceği ‎⮫ Check BSP version uygulama notunda açıklanmaktadır.

Kontrol paneli güvenliğini artırmak için BSP'nin nasıl güncelleneceği ve gelişmiş ürün işlevselliğinin nasıl kullanılacağı hakkında açıklama için ‎⮫ BSP sürümünü güncelleme uygulama notuna bakın.

CP600-WEB kontrol panelinde bir mikro tarayıcının nasıl güncelleneceği veya yeniden yükleneceği ‎⮫ CP600-WEB ve mikro tarayıcı uygulama notunda açıklanmaktadır.

Kontrol panelleri Chromium tarayıcı üzerinden web görselleştirmesini destekler. Chromium tarayıcısının kontrol panellerinde kullanım için nasıl kurulacağı ve yapılandırılacağı ‎⮫ Kontrol panelleri ve Chromium tarayıcısı uygulama notunda açıklanmaktadır.

CP600 kontrol panelleri, belirli olaylarda akustik sinyaller vermek için kullanılabilen bir buzzer içerir. Uygulama notu ‎⮫ CP600 buzzer kontrolü buzzerin bağlı PLC'de AC500 PLC etiketleri kullanılarak nasıl kontrol edilebileceğini açıklamaktadır.

Kontrol paneli projelerinin 21 CFR bölüm 11 standardına uygun olarak nasıl tasarlanacağı ve oluşturulacağı ‎⮫ PB610 Panel Builder 600 V2.8 uygulama notunda açıklanmaktadır.

ABB Novolink™ cihazları, motor çalıştırma çözümlerinin dijitalleştirilmesine yardımcı olur ve bağlı yükler hakkında bilgi edinilmesini sağlar. Bu çözümler, kesinti sürelerini azaltmak için önleyici bakım yapılmasına olanak sağlarken, verimliliği artırır ve maliyet tasarruflarını da yükseltir. Novolink ile ilgili ‎⮫ CP600 uygulama notunda, Smart Gateway X20BC008T aracılığıyla OPC UA iletişimi için hazırlık amacıyla bir CP600 kontrol paneli ve ABB Novolink modüllerinin yapılandırması açıklanmaktadır.

Bir CP600 cihazından 2. nesil bir CP600 cihazına geçiş prosedürü ‎⮫ Bir CP600 projesinin dönüştürülmesi uygulama örneğinde açıklanmaktadır. Her iki cihaz varyantı arasındaki farkların bir açıklaması da bu uygulama örneğinde bulunabilir.

Bir MQTT mesaj aracısının bir CP600 ile nasıl bağlanacağı ‎⮫ CP600 MQTT uygulama örneğinde açıklanmaktadır.