Diğer BACnet cihazlarıyla iletişim için AC500 iki farklı olanak sağlar: MS/TP ve IP.
⮫ «Desteklenen BACnet ağları »
Yönlendirme yapmayan bir cihaz için bir MS/TP veya IP datalink yapılandırılmalıdır.
Birden fazla veri bağlantısı yapılandırılmışsa, veri bağlantıları arasında yönlendirme otomatik olarak etkinleştirilir.
Bir MS/TP veri bağlantısının yapılandırılması
-
COM portunun altına «BACnet MS/TP COM» nesnesini ekleyin.

Aslında boş COM portu «BACnet MS/TP COM» ile değiştirilir. Bu sayede COM portu MS/TP için sabit ayarlarla RS-485 olarak yapılandırılır: Eşlik yok, 8 veri biti, 1 durma biti.
-
«BACnet MS/TP COM» port nesnesinin altına, gereksinimlere göre yapılandırılabilen bir «BACnet MS/TP datalink» otomatik olarak eklenir.

-
NetworkNumber: Yönlendirme gerekmiyorsa varsayılan değer olan1adresini kullanın. Yönlendirme için bir kontrol ünitesinde benzersiz bir ağ numarası kullanın. -
ConnectionType: Yönlendirme gerekmiyorsa varsayılan değer olanMasteradresini kullanın. Yönlendirme için «Master'ı kullanın - yanıtlama her zaman ertelenir». -
Baudrate9600 ila 38400 bit/s aralığındaki gereksinimlere göre ayarlanabilir, daha yüksek değerler (57600 ve 115200 bit/s) önerilmez. -
DatalayerAddress: Bu, ⮫ «Desteklenen BACnet ağları » adresinde açıklandığı gibi MAC adresidir. MAC adresi MS/TP ağında benzersiz olmalıdır. -
Diğer tüm parametreler için varsayılan değerler tipik uygulamalar için tavsiye edilir.
Bir IP veri bağlantısının yapılandırılması
-
Ethernet portunun
ETH1veyaETH2altına bir «BACnet_IP_datalink» nesnesi ekleyin.

-
NetworkNumber: Yönlendirme gerekmiyorsa varsayılan değeri kullanın. Yönlendirme için bir kontrol ünitesinde benzersiz bir ağ numarası kullanın. -
UPDport: Normal durumda varsayılan değeri (47808ondalık) kullanın. BAC0 (= 47808 ondalık) ile BACF arasında bir aralık mümkündür. UDPport + IP adresi, ⮫ «Desteklenen BACnet ağları » adresinde açıklandığı gibi IP veri bağlantısının MAC adresini oluşturur. IP adresi burada belirtilemez. Otomatik olarak üst Ethernet düğümünden (ETH1veyaETH2) alınır; IP adresi CPU düğümünün iletişim ayarlarında ayarlanır, örnekte «Device_14». -
ForeignDeviceveBBMD: Özel yapılandırma yalnızca iki BACnet cihazı arasında bir internet yönlendiricisi varsa gereklidir.⮫ «Desteklenen BACnet ağları »
AC500
ForeignDeviceveyaBBMDolarak yapılandırılabilir, ancak her ikisinin kombinasyonu olamaz. BBMD için bir örnek, örnek klasöründe bulunabilir.
Yönlendirme Yapılandırması
Yönlendirme, farklı BACnet ağlarının ortak bir «BACnet internet ağında» birleştirilmesini sağlar.
⮫ «Desteklenen BACnet ağları »
Farklı BACnet ağlarındaki BACnet cihazları birbirleriyle iletişim kurabilir.
Bir CPU'da birden fazla veri bağlantısı yapılandırılmışsa, farklı ağlar arasında yönlendirme otomatik olarak etkinleştirilir. Ağ numarasının yalnızca bir kontrol ünitesinde benzersiz olması sağlanmalıdır.
⮫ «Desteklenen BACnet ağları »
MS/TP için ConnectionType « Master olarak ayarlanmalıdır - cevaplama her zaman ertelenir». Yönlendirme için bir örnek örnek klasöründe bulunabilir.