Bu CODESYS oturum için, denetleyiciyle olan bağlantının otomatik olarak kesilmesine neden olan hareketsizlik süresi, belirtilen süreye (saniye cinsinden) ayarlanmıştır. Bu seçenekte belirtilen değer, bu CODESYS oturumu için Çevrimiçi kategorisindeki CODESYS seçeneklerinde ayarlanan değeri geçersiz kılar.
Değer 0 olarak ayarlanırsa, belirli bir süre boyunca herhangi bir işlem yapılmaması durumunda denetleyiciyle olan bağlantı otomatik olarak sonlandırılmaz. Bu CODESYS oturum için, CODESYS seçeneklerindeki bağlantı kesme seçeneği devre dışı bırakılır.
Sözdizimi:
--ForceDisconnectAfterInactivity="<value in seconds>" <value in seconds> : [10, 10800] | 0
Örnek
300 saniye boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında, denetleyiciyle olan bağlantı otomatik olarak kesilir.
--ForceDisconnectAfterInactivity="300"