Farklı ekran boyutlarındaki CP600-eCo, CP600 ve CP600-Pro kontrol panelleri, çok çeşitli uygulamalar için kapsamlı HMI işlevleri sağlar. Automation Builder'un bir parçası olan Panel Builder mühendislik aracı, kontrol panellerinin platformunda kolay ölçeklenebilirlik sağlar.
Uygulama örnekleri/ uygulama notları
Kontrol panelleri AC500 PLC'leri ile farklı amaçlar ve farklı uygulama ortamları için kullanılabilir. Belirli bir kullanım durumunu gösteren örnek projeler (uygulama örnekleri; *.zip ile biten) ve adım adım talimatlar (uygulama notları; *.pdf ile biten) aşağıdaki konularda bulunabilir:
Bir CP600 projesi, 2ve nesil kontrol panelleri için bir projeye dönüştürülebilir. Dönüştürme prosedürü ⮫ Bir CP600 projesinin dönüştürülmesi uygulama notunda açıklanmaktadır.
Kontrol paneli çalışma zamanının kurulumu, lisanslanması ve yapılandırılması ⮫ Kontrol paneli PC çalışma zamanı uygulama notunda açıklanmaktadır.
Kontrol panellerinde çalışma zamanı günlüğünün nasıl etkinleştirileceği ve işleneceği ⮫ Kontrol paneli çalışma zamanı günlüğü uygulama örneğinde gösterilmektedir.
Bir kontrol panelini fabrika ayarlarına sıfırlamak için birkaç adımın uygulanması gerekir. Prosedür ⮫ CP600 - fabrika ayarlarına sıfırlama uygulama notunda açıklanmıştır.
Trendler, alarm tamponları, denetim izi tamponları, tarifler vb. gibi verilerin kontrol panellerinden bir ağ paylaşımlı klasörüne nasıl aktarılacağı ⮫ Verilerin bir ağ paylaşımlı klasöründe nasıl saklanacağı uygulama notunda açıklanmaktadır.
Modbus RTU, bir AC500-eCo PLC ile bir kontrol paneli arasındaki iletişim için kullanılabilir. Bağlantı prensibi örnek olarak CP604 kontrol paneli kullanılarak açıklanmıştır: ⮫ Modbus RTU üzerinden CP604 bağlantısı.
Modbus TCP, bir AC500 PLC ile bir kontrol paneli arasındaki iletişim için kullanılabilir. Bağlantı prensibi uygulama örneğinde açıklanmıştır: ⮫ CP600 - Modbus TCP CP604 kontrol paneli ile birlikte bir CI522 cihazı kullanarak.
Bir kontrol panelinden bir disk görüntüsünün nasıl yükleneceği ⮫ Disk görüntüsü yükleme uygulama notunda açıklanmaktadır.
Önyükleme Destek Paketleri (BSP) ve kontrol panelleriyle ilgili sıkça sorulan soruların bir özeti ⮫ BSP hakkında SSS uygulama notunda bulunabilir.
Bir CP600 HMI'ın BSP sürümünün nasıl kontrol edileceği ⮫ Check BSP version uygulama notunda açıklanmaktadır.
Kontrol paneli güvenliğini artırmak için BSP'nin nasıl güncelleneceği ve gelişmiş ürün işlevselliğinin nasıl kullanılacağı hakkında açıklama için ⮫ BSP sürümünü güncelleme uygulama notuna bakın.
CP600-WEB kontrol panelinde bir mikro tarayıcının nasıl güncelleneceği veya yeniden yükleneceği ⮫ CP600-WEB ve mikro tarayıcı uygulama notunda açıklanmaktadır.
Kontrol panelleri Chromium tarayıcı üzerinden web görselleştirmesini destekler. Chromium tarayıcısının kontrol panellerinde kullanım için nasıl kurulacağı ve yapılandırılacağı ⮫ Kontrol panelleri ve Chromium tarayıcısı uygulama notunda açıklanmaktadır.
CP600 kontrol panelleri, belirli olaylarda akustik sinyaller vermek için kullanılabilen bir buzzer içerir. Uygulama notu ⮫ CP600 buzzer kontrolü buzzerin bağlı PLC'de AC500 PLC etiketleri kullanılarak nasıl kontrol edilebileceğini açıklamaktadır.
Kontrol paneli projelerinin 21 CFR bölüm 11 standardına uygun olarak nasıl tasarlanacağı ve oluşturulacağı ⮫ PB610 Panel Builder 600 V2.8 uygulama notunda açıklanmaktadır.
Bir CP600 cihazından 2. nesil bir CP600 cihazına geçiş prosedürü ⮫ Bir CP600 projesinin dönüştürülmesi uygulama örneğinde açıklanmaktadır. Her iki cihaz varyantı arasındaki farkların bir açıklaması da bu uygulama örneğinde bulunabilir.
Bir MQTT mesaj aracısının bir CP600 ile nasıl bağlanacağı ⮫ CP600 MQTT uygulama örneğinde açıklanmaktadır.