G/Ç veriyolunun parametreleştirilmesiPermalink

G/Ç veri yolu yapılandırmasını açmak için cihaz ağacında «IO_Bus» düğümüne çift tıklayın.

Aşağıdaki parametreler kullanılabilir.

Parametre

Varsayılan

Değer

Açıklama

Yapılandırma hatasında çalıştır

Hayır

Hayır

Yapılandırma hatası olması durumunda, kullanıcı programı başlatılmaz.

Evet

G/Ç veriyolunda bir yapılandırma hatası meydana geldiğinde de kullanıcı programı başlatılır.

Maksimum bekleme süresi

3000

0...120000

Geçerli girişler için maksimum bekleme süresi.

Dijital G/Ç modülünde kanallar WORD, BYTE ve BOOL olarak sunulur. Analog girişler dijital girişler olarak da yapılandırılabildiğinden, her kanalın 0. biti BOOL olarak da kullanılabilir.

Kanal bildiriminde «AT» dizesinin önüne kanalın sembolik adı yazılabilir.

 Tüm kanallar sembolik bir isme sahip olmalı ve program kodunda sadece sembolik isimler kullanılmalıdır. Donanım yapılandırması değişirse veya proje farklı bir donanım yapılandırmasına sahip bir PLC’ye indirilirse, giriş ve çıkışların adresleri değişebilir. Sembolik programlama kullanıldığında (yani sembolik adlar kullanıldığında), program kodunun değiştirilmesine gerek kalmaz.