Tanımlar: PLC sisteminin devreye alınmasıPermalink

Soğuk çalıştırma

AC500-eCo, aşağıda belirtilen operand alanlarını tamponlamak için bir batarya kullanmaz, dolayısıyla "soğuk başlatma" modu bu üründe mevcut değildir.

  • Soğuk çalıştırma, akü bağlı değilse güç KAPALI/AÇIK konuma getirilerek gerçekleştirilir.

  • Tüm RAM bellek modülleri kontrol edilir ve silinir .

  • Flash EPROM'da herhangi bir kullanıcı programı saklanmamışsa, arayüzlere varsayılan değerler (teslimatta ayarlandığı gibi) uygulanır.

  • Flash EPROM'da saklanan bir kullanıcı programı varsa, bu program RAM'e yüklenir.

  • PLC yapılandırması tarafından ayarlanan varsayılan çalışma modları uygulanır.

Sıcak başlangıç

  • Sıcak başlatma, akü bağlıyken güç KAPALI/AÇIK konuma getirilerek gerçekleştirilir.

  • Tamponlanmış operand alanları ve RETAIN değişkenleri hariç tüm RAM bellek modülleri kontrol edilir ve silinir.

  • Flash EPROM'da saklanan bir kullanıcı programı varsa, bu program RAM'e yüklenir.

  • PLC yapılandırması tarafından ayarlanan varsayılan çalışma modları uygulanır.

  • CPU'nun başlatılmasıyla bağlı IO modülleri yeniden başlatılır ve parametrelendirilir, bu nedenle IO çıkışı kısa bir süre için başarısız olur.

ÇALIŞTIR -> DURDUR

  • RUN -> STOP, PLC çalışma modundayken PLC üzerindeki RUN fonksiyon tuşuna basılması anlamına gelir (AC500 PLC ekranı «run», AC500-eCo PLC "RUN LED" AÇIK).

  • RAM'e bir kullanıcı programı yüklenirse, yürütme durdurulur.

  • Çıkışların durma durumundaki davranışı yapılandırılabilir. Proje ağacında PLC_AC500_V3 üzerine çift tıklayın. «PLC_AC500_V3» sekmesinde «PLC Ayarları» üzerine tıklayın.

    • Durdurma durumundayken G/Ç güncellemesini etkinleştirmek için «Durdurma durumundayken G/Ç güncelle» öğesinin solundaki onay kutusuna tıklayın.

    • Çıkışların durma durumundaki davranışını belirlemek için «Durma durumundaki çıkışlar için davranış» adresinin sağındaki aşağı açılır menüden bir seçenek belirleyin. Seçenekler şunlardır:

      «Geçerli değerleri koru»

      «Tüm çıkışları varsayılana ayarlayın»

      «Programı çalıştır» ( «Programı çalıştır» seçeneği seçilirse, «Giriş Yardımcısı» [ ...] düğmesi aracılığıyla açılmalı ve tam olarak bir kez çalıştırılan bir program seçilmelidir).

  • Değişkenler mevcut değerlerini korurlar, yani başlatılmazlar.

  • AC500 PLC ekranı «run» 'dan «StoP»'a, AC500-eCo "RUN LED" ise ON'dan OFF'a değişir.

START -> STOP

  • START -> STOP, programlama sistemindeki "Online/Stop" menü öğesini kullanarak PLC'nin RAM'indeki kullanıcı programının yürütülmesinin durdurulması anlamına gelir.

  • Çıkışların durma durumundaki davranışı yapılandırılabilir. Proje ağacında PLC_AC500_V3 üzerine çift tıklayın. «PLC_AC500_V3» sekmesinde «PLC Ayarları» üzerine tıklayın.

    • Durdurma durumundayken G/Ç güncellemesini etkinleştirmek için «Durdurma durumundayken G/Ç güncelle» öğesinin solundaki onay kutusuna tıklayın.

    • Çıkışların durma durumundaki davranışını belirlemek için «Durma durumundaki çıkışlar için davranış» adresinin sağındaki aşağı açılır menüden bir seçenek belirleyin. Seçenekler şunlardır:

      «Geçerli değerleri koru»

      «Tüm çıkışları varsayılana ayarlayın»

      «Programı çalıştır» ( «Programı çalıştır» seçeneği seçilirse, «Giriş Yardımcısı» [ ...] düğmesi aracılığıyla açılmalı ve tam olarak bir kez çalıştırılan bir program seçilmelidir).

  • Değişkenler mevcut değerlerini korurlar, yani başlatılmazlar.

  • AC500 PLC ekranı «run» 'dan «StoP»'a değişir.

Sıfırla

  • Bir START -> STOP işlemi gerçekleştirir.

  • Programın yeniden başlatılması için hazırlık, yani değişkenler (VAR) (istisna: RETAIN değişkenleri) başlangıç değerlerine ayarlanır.

  • Sıfırlama, programlama sistemindeki "Online/Reset" menü öğesi kullanılarak veya STOP modunda ≥ 5 s süreyle RUN fonksiyon tuşuna basılarak gerçekleştirilir.

Sıfırla (soğuk)

  • Bir START -> STOP işlemi gerçekleştirir.

  • Programın yeniden başlatılması için hazırlık, yani değişkenler (VAR) (ayrıca RETAIN değişkenleri) başlangıç değerlerine ayarlanır.

  • Sıfırlama (soğuk), programlama sistemindeki "Online/Reset (soğuk)" menü öğesi kullanılarak gerçekleştirilir.

Sıfırla (orijinal)

  • Denetleyiciyi orijinal durumuna sıfırlar (flash, SRAM, iletişim modülü yapılandırmaları ve kullanıcı programının silinmesi!).

  • Sıfırlama (orijinal), programlama sistemindeki "Online/Reset (orijinal)" menü öğesi kullanılarak gerçekleştirilir.

DUR -> ÇALIŞTIR

  • STOP -> RUN, PLC STOP modundayken PLC üzerindeki RUN fonksiyon tuşuna kısa süreli basılması anlamına gelir (AC500 PLC ekranı "StoP", AC500-eCo "RUN LED" AÇIK). "RUN LED", AC500-eCo CPU'nun geçiş anahtarının KAPALI konumundadır.

  • Bir kullanıcı programı RAM'e yüklenirse, yürütme devam eder, yani değişkenler başlangıç değerlerine ayarlanmayacaktır.

  • AC500 PLC ekranı "StoP "tan "run "a değişir, AC500-eCo "RUN LED" KAPALI'dan AÇIK'a değişir.

STOP -> BAŞLAT

  • STOP -> START, programlama sistemindeki "Online/Start" menü öğesini kullanarak PLC'nin RAM'indeki kullanıcı programının yürütülmesine devam edilmesi anlamına gelir.

  • Bir kullanıcı programı RAM'e yüklenirse, yürütme devam eder, yani değişkenler başlangıç değerlerine ayarlanmayacaktır.

  • AC500 PLC ekranı "StoP "tan "run "a değişir, AC500-eCo PLC "RUN LED "i KAPALI'dan AÇIK'a değişir.

İndir

  • İndirme, kullanıcı programının tamamının PLC'nin RAM'ine yüklenmesi anlamına gelir. Bu işlem, programlama sisteminde "Online/Download" menü öğesi seçilerek veya çevrimiçi moda geçerken ilgili bir sistem mesajı onaylandıktan sonra başlatılır ("Online/Login" menü öğesi).

  • Kullanıcı programının yürütülmesi durdurulur.

  • Kullanıcı programını kullanıcı flash belleğine kaydetmek için, program indirildikten sonra "Çevrimiçi/Önyükleme projesi oluştur" menü öğesi çağrılmalıdır.

  • Değişkenler, başlatma tablosuna göre başlatma değerlerine ayarlanır.

  • RETAIN değişkenleri, yeni projede başka bellek adreslerine tahsis edilebilecekleri için yanlış değerlere sahip olabilirler!

  • Bir indirme işlemi aşağıdakiler tarafından zorlanır:

    • PLC yapılandırmasının değiştirilmesi

    • değiştirilen task konfigürasyonu

    • kütüphane yönetimi değişti

    • derlemeye özgü ayarların değiştirilmesi (segment boyutları)

    • "Project/Clean all" ve "Project/Rebuild All" komutlarının yürütülmesi.

Çevrimiçi değişim

  • Bir proje değiştirildikten sonra, <F11> tuşuna basıldığında veya "Project/Build" menü öğesi çağrıldığında yalnızca bu değişiklikler derlenir. Değiştirilen program parçaları blok listesinde mavi bir okla işaretlenir.

  • Çevrimiçi Değiştirme terimi, kullanıcı programında yapılan değişikliklerin programlama sistemi kullanılarak PLC'nin RAM'ine yüklenmesi anlamına gelir (çevrimiçi moda geçerken ilgili bir sistem mesajını onayladıktan sonra, menü öğesi "Çevrimiçi/Oturum Açma").

  • Kullanıcı programının yürütülmesi durdurulmaz. Program değişiklikleri indirildikten sonra program yeniden düzenlenir. Yeniden düzenleme sırasında başka bir çevrimiçi değişiklik komutuna izin verilmez. "Çevrimiçi/Önyükleme projesi oluştur" komutu kullanılarak kullanıcı programının kullanıcı flash belleğine kaydedilmesi, yeniden düzenleme tamamlanana kadar başlatılamaz.

  • Online Değişim bundan sonra mümkün değildir:

    • PLC konfigürasyonundaki değişiklikler

    • task konfigürasyonundaki değişiklikler

    • kütüphane yöneti̇mi̇ndeki̇ deği̇şi̇kli̇kler

    • derlemeye özgü ayarların değiştirilmesi (segment boyutları)

    • "Proje/Tümünü Temizle" ve "Proje/Tümünü Yeniden Oluştur" komutlarını uygulayarak.

Veri tamponlama

  • Veri tamponlama, yani güç AÇIK/KAPALI konuma getirildikten sonra verilerin korunması, yalnızca AC500 CPU için bir pil bağlıysa ve tamponlama AC500-eCo CPU ile flash diskte gerçekleşecekse mümkündür. Aşağıdaki veriler tamamen veya parçalar halinde arabelleğe alınabilir:

    • Adreslenebilir bayrak alanındaki veriler (%M alanı)

    • RETAIN değişkeni

    • SÜREKLİ değişken (sayı sınırlıdır, yapılandırılmış değişken yoktur)

  • Belirli verileri tamponlamak için, veriler ⮫ «Kalıcı değişkenlerin işlenmesi» adresindeki başlatma işleminin dışında tutulmalıdır.