NOT

Veri güvenliği için öneriler
Veri güvenliği ihlalleri riskini en aza indirmek için, uygulamalarınızın çalıştığı sistem için aşağıdaki organizasyonel ve teknik önlemleri almanızı öneririz:
PLC ve kontrol ağlarını açık ağlara ve internete maruz bırakmaktan mümkün olduğunca kaçının. Koruma için, uzaktan erişim için VPN gibi ek veri bağlantısı katmanları kullanın ve güvenlik duvarı mekanizmaları kurun. Erişimi yetkili kişilerle sınırlandırın, ilk devreye alma sırasında mevcut standart şifreleri değiştirin ve düzenli olarak değiştirmeye devam edin.
WebVisu'nuzu yine de yayınlamak istiyorsanız, İnternet üzerinden PLC'nizin işlevlerine erişimi engellemek için en azından temel düzeyde bir şifre koruması uygulamanızı şiddetle tavsiye ederiz.
Bir görselleştirmeyi CODESYS WebVisu olarak yürütebilirsiniz.
Bunun için gereklilik, çalışma zamanı sisteminin WebVisu desteğine sahip bir web sunucusu içermesidir. Bu, hedef sistem ile web tarayıcısı arasındaki iletişimi sağlar. Hedef sistemdeki web sunucusu, WebVisu yapılandırmasına sahip bir uygulama başlatılır başlatılmaz başlatılır ve WebVisu'ya sahip tüm uygulamalar sonlandırılana kadar çalışır. Cihaz daha sonra bağlı HTML5 özellikli web tarayıcılarında görselleştirmeleri görüntüleyebilir.
CODESYS Visualization 'un web tabanlı ekran varyantı, bir tesise uzaktan erişimin yanı sıra internet üzerinden uzaktan izleme, servis ve teşhis imkanı sağlar. Bir web tarayıcısı Java Script (isteğe bağlı olarak SSL şifrelemeli) ile kontrol ünitesindeki web sunucusuyla iletişim kurar ve HTML5 aracılığıyla görselleştirmeyi görüntüler. Bu teknoloji neredeyse tüm tarayıcılar tarafından desteklenmektedir ve bu nedenle iOS veya Android'li terminal cihazlarında da kullanılabilir.
Ekran varyantlarını yapılandırma ve başlatma
Projede çalıştırılabilir bir görselleştirme visMain mevcuttur.
-
«Visualization manager» nesnesini seçin ve «Add object» komutunu seçin.
-
«WebVisu» nesnesini seçin ve
WebVisu_Aadını girin.Cihaz ağacında «Visualization Manager» nesnesinin altında yeni bir nesne vardır. İlişkili düzenleyici açılır.
Görselleştirme task’i
VISU_TASKotomatik olarak task konfigürasyonu yapılandırmasının altına eklenir. -
«Görselleştirmeyi Başlat» adresinden
visMaingörselleştirmesini seçin. -
«Name of .htm file» alanına
webvisuAadını girin. -
«Kullanılan görselleştirmeleri göster» seçeneğine tıklayın ve seçilen görselleştirmenin ilişkili cihaza indirme için etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.
Görselleştirme yapılandırılır. «Ölçeklendirme seçenekleri» altındaki ayarlar pencere boyutunu ve ölçeklendirmeyi belirler.
-
Web sunucusu ve WebVisu desteği ile uygun bir çalışma zamanı sistemi başlatın.
Sisteminiz için iletişim ayarlarını yapılandırın.
Çalışma zamanı sistemi çalışır.
-
Uygulamayı derleyin, yükleyin ve başlatın.
Uygulama ve web sunucusu çalışır.
-
Aşağıdaki adrese sahip bir web tarayıcısı başlatın:
http://localhost:8080/webvisuA.htmSayfa görüntülenir ve uygulamanın verilerini görebilir ve uygulamayı çalıştırabilirsiniz.
Ayrıca bakınız
Web sunucusundaki bir sayfayı çağırma
Gereklilik: WebVisu ile bir görselleştirme başlatılır.
-
JavaScript ve HTML5-Canvas desteği olan güncel bir tarayıcı başlatın, örneğin Firefox, Chrome, IE>=9.
-
Web tarayıcısına aşağıdaki adresi girin:
http://localhost:8080/webvisu.htmResmi:
http://<IP address of webserver>:<port of webserver>/<name of HTM-file><name of HTM-file>«WebVisu» nesnesinde tanımlanan görselleştirmenin HTML başlangıç sayfasıdır.Sayfa görüntülenir ve uygulamanın verilerini görebilir ve uygulamayı çalıştırabilirsiniz.
WebVisu'nun Tanımlanması
Bir WebVisu'yu VisuFbClientTagDataHelper kütüphane bloğu yardımıyla tanımlayabilmek için WebVisu'nun bir isme ihtiyacı vardır.
Uygulamada özel olarak adresleyebilmek için URL çağrısını ClientName=<Name> parametresiyle genişletin.
Örnek: http://localhost:8080/webvisu.htm?ClientName=VisClientxy.
Ayrıca bakınız
Duyarlı Tasarımın Kullanımı
CODESYS Visualization 4.7.0.0 ve üzeri sürümlerinde, duyarlı görselleştirmeler tasarlayabilirsiniz.
Duyarlı tasarım, ekran türünün boyutuna ve düzenine otomatik olarak uyum sağlar. Cihaz ister masaüstü bilgisayar, ister dizüstü bilgisayar, ister tablet, ister panel, ister akıllı telefon olsun, ilgili cihazın teknik özellikleri dikkate alınır ve görselleştirmenin boyutu ile düzeni buna göre uyarlanır.
Görselleştirme kullanıcısına bu kullanışlı özelliği sunabilmek için, ekran boyutuna göre görüntüleme seçeneklerini ve görselleştirme öğelerini yapılandırmanız gerekir. Bu, web görselleştirme açısından önemlidir çünkü burada farklı istemci boyutları söz konusudur. Ancak, bu özellik hedef görselleştirme için de aynı şekilde kullanılabilir.
Duyarlı tasarım, özellikle web görselleştirme için son derece uygundur. Bununla birlikte, hedef görselleştirme veya entegre görselleştirme için de yapılandırma ayarlarının yapılması gerekmektedir.
Web görselleştirmesinin hazırlanması
1. Görselleştirme Yöneticisi altında WebVisu nesnesini açın.
2. Ölçeklendirme türünü belirtin.
• «Sabit» ölçeklendirme seçeneğini seçin.
Ve «Otomatik olarak algılanan istemci boyutunu kullan» seçeneğini seçin. «Sabit» ölçekleme türüyle, görselleştirme nesnesinin (ana sayfa) içeriği ölçeklenmeden görüntülenir. Ekran boyutu otomatik olarak belirlenir.
Container değişkeni projede tanınmaktadır. Artık, görselleştirme öğelerinin istemciye göre
konumlarının değiştirilmesini veya boyutlarının ayarlanmasını sağlamak için bu öğeleri
aşağıda açıklanan şekilde yapılandırabilirsiniz.
• Ya da «İzotropik» veya «Anizotropik» ölçeklendirme seçeneklerinden birini seçin.
a. Aygıt ağacında, Görselleştirme Yöneticisi’ni açın. «Duyarlı görselleştirme boyutu» seçeneği, «Ayarlar» sekmesindeki «Ek Ayarlar» grubunda yer almaktadır.
b. Seçeneği seçin. "Duyarlı görselleştirme" özelliği uygulamanın tamamında etkinleştirilmiştir. «İzotropik» ve «Anizotropik» ölçeklendirme türlerinde, ana sayfanın tüm içeriği istemci tarafından sağlanan ekran boyutuna göre ölçeklendirilir. İstemci boyutu otomatik olarak algılanır.
Artık, görselleştirme öğelerinin istemciye göre konumlandırılmasını veya boyutlarının ayarlanmasını sağlamak için bu öğeleri aşağıda açıklanan şekilde yapılandırabilirsiniz.
"Sabit" ölçekleme türünü kullanma
«Sabit» ölçekleme türüyle, görselleştirmenin içeriği ölçeklenmeden görüntülenir. Ancak, öğeler aşağıda açıklanan şekilde yapılandırılmışsa, müşteriye bağlı olarak yerleri değiştirilir veya boyutları değiştirilir.
Görselleştirme öğesinin sağa hizalanmış yerleştirilmesi
Bunu yapmak için aşağıdaki gibi yapılandırın:
• Mutlak hareket, Hareket, X: Container.Width - Visu.Width
Bir alanı doldurma
Bu, Trend, İzleme veya Kartezyen XY Grafik öğeleriyle mümkündür.
Bunu yapmak için aşağıdaki gibi yapılandırın:
• Göreceli hareket, Sağ alt köşeye doğru hareket, X: Container.Width - Visu.Width
• Göreceli hareket, Sağ alt köşeye doğru hareket, Y: Konteyner.Yükseklik - Görsel.Yükseklik
Bir öğe için yeni bir konum belirleme
Bunu yapmak için aşağıdaki gibi yapılandırın:
• Mutlak hareket, Hareket, X: SEL(IsPortrait(Container), 0, -250)
• Mutlak hareket, Hareket, Y: SEL(IsPortrait(Container), 0, 150)
Bir öğeyi gizleme
"Invisible" öğe özelliği, farklı istemci boyutları için birçok farklı öğenin görüntülenmesini sağlar.
Bunu yapmak için aşağıdaki gibi yapılandırın:
• Durum değişkenleri, Görünmez: IsPortrait(Container)
"İzotropik" veya "Anizotropik" ölçeklendirme türünün kullanılması
"İzotropik" ve "anizotropik" ölçeklendirme türlerinde, ana sayfanın tüm içeriği istemci tarafından sağlanan ekran boyutuna göre ölçeklendirilir. Örneğin, bir tabletin sayfa yönü yataydan dikeye döndürüldüğünde, içerik en-boy oranıyla uyuşmaz. Büyük çubuklar oluşuyor ve sayfa en iyi şekilde doldurulamıyor.
Bunu önlemek için, daha önce dikey ve yatay formatların her biri için ayrı bir sayfa (görselleştirme) oluşturmak gerekiyordu. Bunlar, doğru başlangıç sayfasıyla ClientListener aracılığıyla başlatılır. Artık bu, görselleştirme nesnelerini çoğaltmaya gerek kalmadan, duyarlı boyutlandırma yoluyla daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Yatay formattan dikey formata uyumlu boyutlandırma sayesinde, sağ tarafa daha uzak olan kutucuklar mutlak bir hareketle sağ alt köşeye taşınır. Mevcut sayfa boyutu, mevcut ekran boyutuna dinamik olarak uyum sağlar ve öğeler bu alan içinde en uygun şekilde konumlandırılır. Dikey formattan yatay formata geçerken, öğeler ters yönde kaydırılır.
Örnek
Bir görselleştirmenin ana sayfası, çerçeve öğeleriyle programlanmış birkaç “kutucuktan” oluşur. Görselleştirmenin yönü değiştiğinde bu çerçeve öğelerinin yeniden konumlandırılması ve taşınması gerekir; ayrıca mevcut ekran boyutuna uyarlanmaları gerekir.
Fayansları X ve Y yönlerinde hareket ettirme
Aşağıdaki gibi yapılandırın:
• Özellik: Mutlak hareket, Hareket, X: SEL(IsPortrait(Container), 0, -250)
• Özellik: Mutlak hareket, Hareket, Y: SEL(IsPortrait(Container), 0, 150)
Görüntüleme boyutunu belirlemek için IsPortrait işlevinin uygulanması
FUNCTION IsPortrait : BOOL
VAR_INPUT sizeProvider : VisuElems.ISizeProvider;
END_VAR
IF sizeProvider.Width < sizeProvider.Height THEN
IsPortrait := TRUE;
END_IF
«Mutlak hareket» özelliği altında tipik ifadelerle X ve Y yönündeki hareketin hesaplanması