Nesne: EtherCAT Usta
Sekme, EtherCAT Master için temel ayarların yapılandırılması için kullanılır. Temel ayarlar cihaz tanım dosyasından önceden ayarlanmıştır.
Yapılandırma parametrelerinin ayarları




NOT

Otomatik yapılandırma modu («Autoconfig master/slaves» seçeneği) varsayılan olarak seçilidir ve standart uygulamalar için yeterlidir. Mod seçilmezse, master ve slave(ler) için tüm yapılandırma ayarları manuel olarak yapılmalıdır. Bunu yapmak için uzman bilgisi gereklidir. Slave-to-slave iletişimini yapılandırmak için otomatik yapılandırma modu seçeneğinin kapatılması gerekir.
|
«Master/slave'leri otomatik yapılandırma» |
Master'ın bu seçeneği seçilmiş olsa bile, her bir slave için otomatik olarak oluşturulan proses verileri konfigürasyonunun manuel olarak düzenlenmesine olanak tanıyan bir uzman modu açıkça etkinleştirilebilir. |
|
«Hedef adres (MAC)» |
EtherCAT ağında telegramları alacak olan cihazın MAC adresi. Seçenekler
|
|
«Kaynak adresi (MAC)» |
Denetleyicinin MAC adresi (hedef sistem) veya ağ adı (adaptörün veya PLC'nin adı (hedef sistem)) |
|
«Ağ adı » |
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin seçildiğine bağlı olarak ağın adı veya MAC'i: |
|
«MAC'e göre ağ seçme» |
|
|
«İsme göre ağ seçme» |
|
|
«Tarama» |
O anda mevcut olan hedef cihazların MAC ID'leri veya adları için ağı tarar. |
|
Bu ayarlar yalnızca «Redundancy» seçeneği seçildiğinde görüntülenir. Burada ek cihazın parametreleri «EtherCAT NIC Ayarları» için yapılan açıklamaya göre tanımlanır. |
|
«Döngü süresi (µ saniye)» |
Veri yolunda yeni bir veri telgrafının gönderileceği zaman aralığı. «Dağıtılmış Saat» işlevi slave'de etkinleştirildiğinde, burada belirtilen master döngü süresi slave saatlerine aktarılır. Sonuç olarak, veri alışverişinin hassas bir şekilde senkronize edilmesi sağlanabilir. Bu, özellikle mekansal olarak dağıtılmış süreçler eşzamanlı eylemler gerektirdiğinde önemlidir. Eş zamanlı eylemlere örnek olarak, birden fazla eksenin aynı anda koordineli hareketler gerçekleştirmesi gereken uygulamalar verilebilir. Bu şekilde 1 mikrosaniyeden çok daha az bir titreme ile çok hassas, ağ çapında bir zaman tabanı elde edilebilir. |
|
«Senkronizasyon ofseti» |
EtherCAT Slave'in DC zaman tabanı ile PLC'nin çevrim başlangıcı arasındaki gecikme süresini ayarlamak için kullanılan parametre. Varsayılan değer %20'dir. Bu süre DC'li tüm slave'ler için aynı anda aktiftir. %20’lik bir kayma, EtherCAT Slave’deki zamanlayıcı kesmesinin bir sonraki IEC döngüsünden %20 önce gerçekleştiği anlamına gelir. Bu şu anlama gelir
İlgili slave'de DC etkinse, varsayılan ayarlar ilgili ESI dosyasından gelir. Cihaz üreticisi burada hem Sync 0 hem de Sync 1 zamanlayıcı kesmeleri için Shift time şeklinde ek ofsetler tanımlayabilir. Uzman ayarı slave'de etkinleştirildiğinde, bu süreler manuel olarak değiştirilebilir. Vardiya saati, ek bir başlangıç saati olarak 0x990 numaralı kayda girilir. Pozitif bir değer, başlangıcın daha sonra gerçekleştiği ve dolayısıyla senkronizasyon kesmesinin daha sonra yürütüldüğü anlamına gelir. ÖNEMLİ: Senkronizasyon kesintisinin IEC döngüsünün zamanına yakın bir zamanda gerçekleşmesi ne pahasına olursa olsun engellenmelidir; aksi takdirde bir döngü boyunca hiçbir veri mevcut olamaz ve cihazlar senkronizasyon hatasına girer. Bunun için hem master'dan gelen ofsetler hem de her bir slave'in bireysel ofseti dikkate alınmalıdır. Master için %20 ve slave'ler için %0 ofset normal ayarı ile IEC döngüsünün titreşimi ve sistem tarafından iletim zamanlamasının gecikmeleri maksimum +%80 ve -%20 olabilir. |
|
«Senkronizasyon penceresi izleme» |
|
|
«Senkronizasyon penceresi» |
«Sync pencere izleme zamanı». Tüm slave'lerin senkronizasyonu bu zaman aralığında olduğunda, |
|
«LWR/LRD yerine LRW kullanın» |
|
|
«Task başına mesajlar» |
|
|
«Köleleri otomatik olarak yeniden başlat» |
|
|
Bu ayarlar yalnızca «Autoconfig master/slaves» seçeneği devre dışı bırakıldığında düzenlenebilir. Aksi takdirde bu otomatik olarak yapılır ve burada görünmezler. |
|
|
«Adreste Görüntü» |
Giriş verileri için ilk slave'in ilk mantıksal adresi |
|
«Görüntü Çıkış Adresi» |
Çıkış verileri için ilk slave'in ilk mantıksal adresi |
Ayrıca bakınız
Ana ve bağımlı yapılandırmanın büyük kısmı, aygıt tanım dosyasına ve örtük hesaplamalara
dayalı olarak otomatik olarak gerçekleştirilir. FMMU/Sync ayarları için iletişim kutusu
mevcut değildir.