Proje değişkenleri için belirli erişim haklarına sahip semboller hazırlamak üzere sembol yapılandırmasını kullanın. Değişkenlere harici olarak erişmek için bu sembolleri kullanabilirsiniz.
Bir OPC UA Sunucusuna semboller sağlamak için, CODESYS 3.5 SP18 ve üzeri sürümlerde yeni yapılandırma düzenleyicisini (IEC Sembol Seti Yapılandırması) kullanmanızı öneririz.
Kod oluştururken, CODESYS ayrıca sembollerin açıklamasını içeren bir sembol dosyası (*.xml) oluşturur.
Sembol dosyası proje dizininde saklanır. Sembol dosyasının adı aşağıdaki gibi oluşturulur:
<project name>.<device name>.<application name>.xml
Örnek
proj_xy.PLC1.application.xml
Sembol dosyasını «Generate Code» komutuyla da oluşturabilirsiniz. Bu, PLC'ye indirmenin mümkün olmadığı durumlarda çok kullanışlıdır.
Sembol olarak dışa aktardığınız değişkenler, sembol yapılandırma düzenleyicisinde
bir araya getirilebilir veya {attribute 'symbol'} pragması kullanılarak değişken bildiriminde tanımlanabilir. Diğer bir seçenek de,
sembol konfigürasyonuna aktarılması gereken örtük olarak oluşturulmuş eleman değişkenlerini
tanımlayabileceğiniz SFC editöründeki elemanı kullanmaktır.
Sembolün adı, sembol yapılandırmasında aşağıdaki sözdiziminde oluşturulur: <application name>.<POU name>.<variable name>. Değişkeni kullanırken, bu sözdiziminde her zaman tam sembol adını belirtmeniz gerekir.
Örnek
MyApplication.PLC_PRG.a veya MyApplication.SymFB.a
Kural olarak, salt okunur erişim, giriş adresleri ve giriş kanallarına eşlenen değişkenler için sembollere uygulanır. Yazma erişimi yalnızca simülasyon modunda test amacıyla mümkündür.
OPC UA aracılığıyla değiştirilebilen sembol sayısı, kullanılan PLC türüne göre sınırlıdır. OPC UA sembolleri iki farklı yolla yapılandırılabilir:
-
«Sembol Yapılandırması» nesnesindeki sembolleri seçin ve «OPC UA özelliklerini destekle» seçeneğini etkinleştirin. Seçilen tüm semboller, OPC UA etiket sınırlaması kapsamında sayılır.
-
Aşağıdaki «Sembol Seti» nesnesinde/nesnelerinde yer alan sembolleri «İletişim Yöneticisi OPC UA Sunucusu» içinde tanımlayın. Tanımlanmış tüm semboller, birkaç «Sembol Kümesi» nesnesinde tanımlanmış olsalar bile, OPC UA sembol sınırlaması kapsamında sayılır.
Her iki yöntemin de paralel olarak kullanılması durumunda, OPC UA sembol sınırlaması açısından sembollerin toplamı dikkate alınır.
Sembol dosyası uygulama ile birlikte PLC'ye indirilir. Cihaz tanımına bağlı olarak, bu dosya ek (alt) uygulama olarak oluşturulabilir. Bu uygulama daha sonra cihaz düzenleyicisinin «Uygulama» sekmesinde listelenir.
Sözdizimi: <application name>._symbols.
Sembol uygulaması, PLC üzerindeki maksimum uygulama sayısına göre "normal" bir uygulama olarak kabul edilir.
Kontrol cihazınızda kullanıcı yönetimi özelliği varsa, bir sembole farklı kullanıcı gruplarına (müşterilere) farklı erişim hakları atayabilirsiniz. Bunu yapmak için, aynı sembolü farklı sembol kümelerine yerleştirin ve ayrı kullanıcı gruplarının (istemciler) bir sembol kümesine erişmesine ya da erişmemesine izin verin. Örneğin, sahadaki bir operatör veya bir işletim veri kaydı, uzaktan bakımla aynı sembollere daha fazla bilgi ve erişim elde eder.




NOT

POU'lar ve değişkenler için öznitelik pragmaları kullanıldığında, bu POU'ların ve değişkenlerin davranışı sembol yapılandırmasına göre değişebilir.
Sembol yapılandırması oluşturma
Gereklilik: Proje herhangi bir hata olmadan derlenebilir.
-
Aygıt ağacında «Application» nesnesini seçin.
-
«Proje Add Object Sembol Yapılandırması» öğesine tıklayın.
«Symbol Configuration» nesnesi cihaz ağacına eklenir ve nesne düzenleyici açılır.
-
Düzenleyicinin «Görünüm» menüsünü açın ve yapılandırma düzenleyicisinde sağlanması gereken değişken kategorilerini etkinleştirin. Sembol yapılandırma düzenleyicisinde «Build» öğesine tıklayın.
Tüm değişkenler ( «View» menüsünde geçerli olarak tanımlanan filtreye göre) bir ağaç yapısında görüntülenir.
-
Tek tek değişkenlerin onay kutularını seçin.
Not: Geçerli ayarlara dikkat edin (düzenleyicinin menü çubuğundaki «Settings» düğmesine bakın).
Editörün menü çubuğunun altındaki alanda, eşlik eden talimatlarla birlikte mevcut durum hakkında bilgi ve düzeltici eylemler için kontroller sağlanır.
-
Menü çubuğunun altındaki alanda verilen komutu izleyin. Aşağıdaki durumda, bu yalnızca değiştirilen sembol yapılandırmasının bir sonraki indirme veya çevrimiçi değişiklikle aktarıldığı bilgisi olmalıdır.
CODESYS menü çubuğunda «Oluştur Kod Oluştur» seçeneğine tıklayın.
<project name>.<device name>.<application name>.xmldosyası proje dizininde oluşturulur.
CODESYS Uygulama indirme veya çevrimiçi değişiklik için sembol yapılandırmasını PLC'ye iletir.
Farklı kontrol istemcileri için farklı erişim haklarına sahip sembol setleri oluşturma
Sembol kümesi, tanımlanmış bir semboller kümesidir. Hedef cihaz tarafından destekleniyorsa, sembol yapılandırma düzenleyicisinde uygulamanın sembollerinden farklı sembol setlerini birleştirebilirsiniz. Sembol setleri hakkındaki bilgiler kontrol ünitesine indirilir. Ardından, her bir sembol setine erişimi olan kullanıcı grubunu tanımlayabilirsiniz. Haklar, cihaz düzenleyicisinin «Sembol Hakları» sekmesinde atanır.
Sonuç olarak, sembol kümeleri denetleyicideki bir sembole istemciye özel farklı erişim hakları sağlar.
Bir sembol seti tanımındaki değişiklikleri çevrimiçi bir değişiklikle kontrol ünitesine indirebilirsiniz. Kontrol ünitesinde uygulama silindiğinde, sembol setleri de silinir. Uygulamayı oluştururken, her sembol seti için XML formatında bir sembol dosyası oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz.
Sembol setlerinin OPC UA ile kullanılması gerektiğinde, OPC UA için bir sertifikanın saklanması bir gerekliliktir.
Sembol kümeleri oluşturmak ve denetleyicide izinler vermek için bir ön koşul olarak, kullanıcı yönetimi hem isteğe bağlı hem de zorunlu cihaz kullanıcı yönetimi için yapılandırılmalıdır:
-
Denetleyicinin düzenleyicisinde, «Users and Groups» sekmesini açın ve
düğmesine tıklayın. -
Kullanıcı yönetimi hala etkinleştirilmemişse, kullanıcı yönetiminin etkinleştirilmesiyle ilgili istemi onaylamak için önce [Yes] (Evet) seçeneğine tıklayın. «Cihaz Kullanıcısı Ekle» iletişim kutusunda, Yönetici grubundaki bir kullanıcı için yeni bir kullanıcı adı ve parola belirleyin. Ardından şifreyi tekrar girin ve [Tamam] düğmesine tıklayın.
-
«Cihaz Kullanıcı Oturumu Açma» iletişim kutusunda, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgilerini girin. Ardından [OK] adresini tıklayın. Kullanıcı ve gruplar «Users and Groups» sekmesinde görüntülenir.
Aşağıdaki bölümde, sembol kümelerinin oluşturulması ve denetleyicide hakların atanmasına ilişkin adımların bir örneğini göreceksiniz.
Gereksinimler
-
Uygulama, projede tanımlanmış bir sembol yapılandırmasına sahiptir.
-
Kontrolör için bir kullanıcı yönetimi yapılandırılmıştır (yukarıya bakın). Buradaki örnek için, tesisin bakımı için gerekli haklara sahip bir kullanıcı grubu olmalıdır. Varsayılan olarak, "Hizmet" olarak adlandırılan bu tür bir kullanıcı grubu zaten oluşturulmuştur.
-
Sembol yapılandırmasının ayarlarında «Sembol setlerini etkinleştir» seçeneği etkinleştirilir.
-
Denetleyiciye olan bağlantı, cihaz düzenleyicisinin «İletişim Ayarları» bölümünde yapılandırılır.
-
Yeni bir sembol seti oluşturmak için «Sembol Konfigürasyonu» editöründe
düğmesine tıklayın. «Yeni Sembol Seti Ekle» iletişim kutusunda, grubun adı olarak "Başlangıç" seçeneğini belirtin. -
Diyalog penceresinin araç çubuğunda, projede mevcut olan tüm sembolleri görüntülemek için
düğmesine ([Build]) tıklayın. Gruba dahil edilmesi gereken kullanıcıları seçin. Projeyi kaydedin. -
Uygulamayı denetleyiciye bağlamak için Çevrimiçi → Oturum Aç seçeneğine tıklayın. Uygulamanın cihaza indirilip indirilmeyeceği sorusuna [Yes] adresini tıklayın.
-
Sembol yapılandırmasının düzenleyicisinde, [Sembol Haklarını Yapılandır] düğmesine tıklayın. Cihaz düzenleyicisinin «Sembol Hakları» sekmesi açılır.
-
Sembol kümelerinin görüntülenmesini cihazla senkronize etmek için
düğmesine ([Senkronizasyon]) tıklayın.«Sembol Setleri» adresinde, uygulama için o anda indirilmiş olan tüm setleri görürsünüz (bu örnek için en azından "Başlangıç"). «Rights» adresinde, denetleyicinin kullanıcı yönetiminde oluşturulan kullanıcı gruplarını gösteren bir tablo bulunmaktadır. Örnekte, varsayılan «Administrator» ve «Service» gruplarının oluşturulduğunu varsayıyoruz. Solda bir sembol kümesi seçildiğinde, sağ tarafta bu sembol kümesine ilişkin her bir kullanıcı grubunun izinlerini görürsünüz (
erişim izni verildi;
erişim reddedildi). Olası erişim türü, sembol yapılandırmasındaki her sembol için
zaten tanımlanmıştır (okuma, yazma, yürütme). -
Sol tarafta [Startup] sembol setini seçin ve "Administrator" ve "Service" için önceden ayarlanmış eksi işaretine çift tıklayın.
Sembol bir artı işaretine dönüşür. "Yönetici" ve "Hizmet" grupları artık [Startup] sembol setindeki sembollere erişebilir.