'Alarm Grubu' nesnesiPermalink

Bir uygulama için ayrı alarmların yönetimini yapılandırmak için alarm gruplarını kullanırsınız. Yapılandırma için, her grup için «Alarm Yapılandırması» nesnesinin altına bir «Alarm Grubu» eklersiniz.

Alarm grubu nesnesinin düzenleyicisinde, grubun bireysel alarmlarını özellikleriyle birlikte bir tabloda tanımlarsınız. Her alarm tam olarak bir alarm grubuna aittir.

Alarm grubu düzenleyicisinde, tüm grup için ayarları da tanımlayabilirsiniz (örneğin, arşivleme türü, paylaşılan bir devre dışı bırakma değişkeni ve paylaşılan bir metin listesi).

Alarmları bir CSV dosyasına aktarma ve bu dosyadan alma seçeneğine dikkat edin (aşağıya bakın).

Klasör öğeleri yardımıyla cihaz ağacında alarm gruplarının hiyerarşik bir yapısını oluşturabilirsiniz.

"Alarm Grubu" İletişim Kutusu

«Metin Listesi»

Alarm mesajı metninin kaydedildiği metin listesinin adı (bkz: «Mesaj»). CODESYS bir alarm grubu oluşturduğunuzda listeyi otomatik olarak oluşturur. Buradan mevcut bir metin listesi de seçebilirsiniz.

«Arşivleme»

Alarm grubu için alarm depolama nesnesinin seçimi. Bir alarm depolama nesnesi belirttiğinizde, CODESYS alarm depolamayı etkinleştirir.

«Devre dışı bırakma»

Bu gruptaki tüm alarmları devre dışı bırakan Boolean değişkeni. CODESYS alarm koşulu yerine getirilse bile artık bu alarmları tetiklemez. Halihazırda aktif olan alarmlar bundan etkilenmez.

Tab. 802: Alarm tablosu

Her bir alarmın özelliklerini ilgili tablo sütunlarına girersiniz. Seçilen izleme türüne bağlı olarak, ek olarak gerekli parametreler için tablonun altında giriş alanları sağlanır.

«KIMLIK»

Bu benzersiz kimlik, ilişkili metin listesinin kimliğine karşılık gelir. Kimliği tablonun «ID» alanından değiştirebilirsiniz. ID, alarm grubu içinde her zaman benzersiz olmalıdır. Alarm tablosundaki bir ID değişikliği doğrudan metin listesinde de bir değişikliğe neden olur ve bunun tersi de geçerlidir.

«Gözlem Türü»

Gözlem türlerinin liste kutusu. Türe bağlı olarak, tablonun altında alarmın koşulunu tanımlayan farklı düzenleme alanları mevcuttur. Alanlar, alarmı tetikleyen bir ifade tanımlar. Aşağıdaki tabloya bakınız.

«Detaylar»

Bu alan, seçilen alarm türü için yapılandırma ayarlarını (tablonun altındaki alanlarda tanımlanan) gösterir.

Koşulu doğrudan alana da belirtebilirsiniz. O anda seçili olan gözlem türüyle eşleşmeyen bir ifade girerseniz, tür otomatik olarak uyarlanır.

«Devre dışı bırakma»

(isteğe bağlı) Alarmı devre dışı bırakmak için değişken.

«Sınıf»

Atanmış alarm sınıfı.

«Mesaj»

Alarm oluştuğunda CODESYS'in «Alarm Tablosu» görselleştirme öğesinde görüntüleyeceği mesaj metninin (mesaj) girilmesi zorunludur. Buraya girilen metin CODESYS tarafından otomatik olarak alarm grubu için metin listesine aktarılır. Satır sonlarını [Ctrl]+[Enter] tuşlarına basarak ekleyebilirsiniz. CODESYS çalışma zamanında gerçek değerle değiştirilen aşağıdaki yer tutucuları destekler:

‎<DATE>‎

Mevcut duruma geçiş tarihi.

‎<TIME>‎

Son durum değişikliğinin zamanı.

‎<EXPRESSION>‎

Alarmı tetikleyen ifade (alarm içinde tanımlanmış).

‎<PRIORITY>‎

Alarmın önceliği (alarm sınıfında tanımlanmıştır).

‎<TRIGGERVALUE>‎ *

Alarm koşulunun gerçekleşmesine neden olan değer.

‎<ALARMID>‎

Alarm tablosunun ilk sütununda görüntülenen Alarm Kimliği.

‎<CLASS>‎

Alarm sınıfının adı (alarmda tanımlanmıştır).

‎<ALLDEFAULT>‎

Alarm hakkında eksiksiz bilgi verilir.

‎<CURRENTVALUE>‎ *

İzlenen değişkenin gerçek değeri.

‎<LATCH1>‎ *

Alarmın tetiklendiği andaki ilk mandal değişkeninin değeri. Not: Ayrıca ikiden fazla mandal değişkeni de kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için, içerik menüsünden ek sütunlar ekleyin.

‎<LATCH2>‎ *

İkinci mandal değişkeninin alarmın tetiklendiği andaki değeri.

‎<ALARM>‎

‎TRUE‎ “Aktif” alarm durumu söz konusu olduğunda, diğer tüm alarm durumlarında ‎FALSE‎.

‎<STATE>‎

Alarm durumu: 0 = 'normal', 1 = 'aktif', 2 = 'ACK bekleniyor', 3 = 'aktif, onaylandı' (hala aktif ve onaylanmış durumda)

* ‎<TRIGGERVALUE>‎, ‎<CURRENTVALUE>‎ ve ‎<LATCHn>‎ için, C işlevi ‎printf‎ için geçerli olan biçimlendirme belirtimlerini de kullanabilirsiniz (örnek: "‎The value is <CURRENTVALUE %d>‎".

Varsayılan olarak, mesaj metni için yalnızca bir sütun kullanılabilir. «Alarm Tablosu» ve «Alarm Banner» görselleştirme öğelerinin sütun yapılandırması için «Veri türü» özelliğinde mevcut olacak bağlam menüsünden daha fazla sütun ekleyebilirsiniz.

«Min. Beklemede. Zaman»:

Alarm koşulunun yerine getirilmesi için minimum süreyi tanımlar, böylece CODESYS alarmı tetikler. Bu şekilde, CODESYS sadece kısa bir süre için meydana gelen alarm koşullarını engelleyebilir.

IEC 61131 uyumlu format (örnek: ‎t#2ms‎).

«Mandal var 1», «Mandal var 2»

Mandal değişkenleri, alarm aktif hale geldiğinde ek değerleri kaydetmek için kullanılır. Bir mandal değişkeni skaler tipte (8 bayt) veya ‎STRING‎ veya ‎WSTRING‎ tipinde olmalıdır. CODESYS alarm aktif hale geldiğinde bir mandal değişkenini veya bir mandal ifadesini kaydeder. Bu sayede alarm hakkında ek bilgi verilmesine olanak sağlar.

Not: «Message» adresinde, mandal değişkenlerinden gelen bilgileri bir alarm mesajına dahil edebilirsiniz. Ayrıca, alarm görselleştirmesini, görüntülenen alarmları mandal değişkenlerinin içeriğine göre filtreleyebileceğiniz şekilde yapılandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki "Ayrıca bakınız" başlığı altında yer alan ilgili yardım sayfalarına bakın.

Örnek: Bir motor hızı izlenirken, sıcaklık ve akım da ek olarak kaydedilir.

Varsayılan olarak, iki mandal değişkeni için sütunlar mevcuttur. «Alarm Tablosu» ve «Alarm Banner» görselleştirme öğelerinin sütun yapılandırması için «Veri türü» özelliğinde mevcut olacak bağlam menüsünden daha fazla sütun ekleyebilirsiniz.

«Daha yüksek öncelikli alarm»

Alarm tetiklendiğinde, başka bir alarm tetiklenerek onaylanabilir.

Örnek: Bir sıcaklık monitörü > 60 °C'de bir uyarı ve > 90 °C'de bir hata vermelidir. Sıcaklık yükselirse, uyarı 60 °C'den başlayarak görüntülenir. 90° C'den itibaren hata için alarm tetiklenir. Bu alarm 60° uyarısını otomatik olarak onaylar.

Tab. 803: Gözlem türleri

«Dijital»:

«İfade»: Gözlemlenecek ifade. Sağ tarafta, karşılaştırma için ifade. Ortada, istediğiniz karşılaştırma operatörünü seçersiniz («=» veya ‎<>‎).

«Üst sınır »1):

«İfade»: «Dijital» için açıklandığı gibi, ancak «>» veya ‎>=‎ karşılaştırma seçenekleri ve isteğe bağlı olarak «% cinsinden bir Histerezisi» ile.

«Alt sınır»1):

«İfade»: «Dijital» için açıklandığı gibi, ancak «<» veya ‎<=‎ karşılaştırma seçenekleri ve isteğe bağlı olarak «% cinsinden bir Histerezisi» ile.

1) aralığı içinde:

«İfade»: Gözlemlenecek ifade.

«Aralık»: CODESYS izlenen ifade burada tanımlanan aralık içinde olduğunda alarmı tetikler. Sol alan, bu aralığın alt sınırı için bir ifade tanımlar. Sağ alan, üst sınır için bir ifade tanımlar. İzlenecek ifade aradaki alanda görüntülenir. Karşılaştırma operatörlerini buna göre ayarlamanız gerekir. İsteğe bağlı olarak «Histerezisini %» olarak tanımlayabilirsiniz.

«Aralık dışı »1):

«İfade»: Gözlemlenecek ifade.

«Aralık»: CODESYS izlenen ifade burada tanımlanan aralığın dışında olduğunda alarmı tetikler. Sol alan, bu aralığın alt sınırı için bir ifade tanımlar. Sağ alan, üst sınır için bir ifade tanımlar. İzlenecek ifade aradaki alanda görüntülenir. Karşılaştırma operatörlerini buna göre ayarlamanız gerekir. İsteğe bağlı olarak «Histerezisini %» olarak tanımlayabilirsiniz.

adresini değiştirin:

«İfade»: Gözlemlenecek ifade. CODESYS değeri değiştiğinde alarmı tetikler.

«Etkinlik»:

Bu durumda uygulama, ‎AlarmManager.library‎ kütüphanesindeki işlevleri kullanarak alarmı (olay alarmı) tetikler.

1) Bu gözlem türü için, belirtilen ifadeyi mutlak veya göreceli olarak izleyebilirsiniz. Mutlak, sınır değerin sabit bir değer veya sabit bir değer döndüren bir değişken tarafından tanımlandığı anlamına gelir. Bağıl, sınır değerin bir ifadeye bağlı olduğu anlamına gelir; örneğin: üst sınır: «Değişken x >= 0,9 * y».

«Histerezis % olarak»: Bir histerezis belirlediğinizde, alarm koşulu belirlenen sınır değerden belirli bir sapmaya ulaşılana kadar yerine getirilir. Sapmanın boyutu, sınır değerin yüzdesi [%] olarak belirtilir. Örnek: Üst sınır: ‎i_temp >= 30‎ ‎Hysteresis: 10%‎. Alarm, ‎i_temp‎ değişkeni 30 değerine ulaştığında veya bu değeri aştığında aktif olur. Değer 27'nin altına düşerse alarm artık etkin değildir.

Bağlam menüsü, mesajlar ve mandal değişkenleri için ek sütunlar eklemek ve kaldırmak için aşağıdaki komutları içerir:

  • _cds_icon_add_message_column «Mesaj sütunu ekle»

  • _cds_icon_remove_message_column «Mesaj sütununu kaldırın»

  • _cds_icon_add_latch_variable_column «Mandal var sütunu ekle»

  • _cds_icon_remove_latch_variable_column «Mandal var sütununu çıkarın»

Alarmların dışa ve içe aktarılması

Alarm tablosunun içerik menüsünde, alarmların bir CSV dosyasına aktarılması ve bu dosyadan alınması için komutlar bulacaksınız:

  • _cds_icon_export_alarms «Alarmları Dışa Aktar»: Komut, bir dosyayı dosya sistemine kaydetmek için varsayılan iletişim kutusunu açar. Varsayılan dosya türü ‎Alarm Group Export File (*.csv)‎ şeklindedir. Bu şekilde mevcut alarm listesini bir CSV dosyasına aktarabilirsiniz.

  • _cds_icon_import_alarms «Alarmları İçe Aktar»: Komut, dosya sisteminde bir dosya aramak için varsayılan iletişim kutusunu açar. Alarm tanımlarını açıklamak için varsayılan dosya türü ‎Alarm Group Export File (*.csv)‎ 'dur.