Task Konfigürasyonu Permalink

Task yapılandırması

Görev yapılandırmasında, cihazınızda programların akışını (Program türündeki POU nesneleri) ve bunlardan çağrılan POU’ları kontrol etmek üzere bir veya daha fazla görev tanımlarsınız. Her uygulama için bir Görev Yapılandırma nesnesi gereklidir. Programın çalıştırılması için kronolojik sırayı burada belirlersiniz.

Bir görev, IEC programınızın kronolojik akış birimidir. Bu görev, POU’larınızın çağrı zincirini (çağrı hiyerarşisi) tanımlar.

Her görevin kendine özgü bir adı olmalıdır. Görev yapılandırma düzenleyicisinde, çağrılacak programların listesini belirtin. Programlar uygulamaya özgü olabilir; bu durumda program, Aygıtlar görünümünde yer alır. Ya da bir program projenin tamamı boyunca geçerli olabilir; bu durumda program, POU’lar görünümünde yer alır. Bu POU’lar projenin tamamında kullanıma hazır hale getirilmiştir.

  • Bir göreve öncelik vermek mümkündür. Önceliklendirme, görev türüyle birlikte işlev görür.

  • Bir görev türünü şu şekilde yapılandırırsınız:

  • Döngüsel; bir döngü aralığı kullanılarak zaman kontrollü akış için. Program çağrıları, döngü aralığı (görev döngü süresi) içinde gerçekleştirilir.

  • Serbest çalışma; kendine özgü görev döngü süresi olmayan bir görev için

  • Olayın başlaması için bir koşul aracılığıyla (kenar tetiklemeli) olayla tetiklenen (iç veya dış).

  • Bir olay örneği olarak, küresel bir proje değişkeninin yükselen kenarı veya bir kesme verilebilir.

  • Koşul yoluyla tetiklenen durum

  • Başlat, Durdur ve Sıfırla işlevlerini proje POU’sunun yürütülmesiyle doğrudan eşleştirmek mümkündür.

  • Ayrıca bir gözetim programını da etkinleştirebilirsiniz.

Çağrı yığını, görev yapılandırmasındaki bu ayarlara göre oluşturulur ve yürütülür.

Olası çeşitli çağrı yığınları temel alınarak, bunlardan hangisinin en uzun ve en fazla bellek gerektiren olduğu belirlenir (maksimum çağrı yığını). Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için “Yığın Kullanımı” sekmesine bakın.

İşlem sırası

Tanımlanan task’lerin işleme sırası için kurallar

  • Task koşulu yerine getirilirse, CODESYS task’i işler.

  • Birden fazla task aynı anda işleme koşulunu yerine getirirse, CODESYS en yüksek önceliğe sahip task’leri önce işler.

  • Aynı öncelik seviyesine sahip birden fazla task aynı anda işleme koşulunu yerine getirirse, CODESYS ilk olarak kuyrukta en uzun süre kalan task’i işler.

  • Program çağrıları, task’in yapılandırma iletişim kutusunda göründükleri sırayla işlenir.

  • Çağrılan bir program uygulamanın cihaz ağacında ve POU görünümündeki bir kütüphanede veya proje-globalinde aynı ada sahipse, uygulama programı kullanılır.

Önemli Notlar

Tüm task’ler tek bir işlem görüntüsünü paylaşır. Bunun nedeni, task başına ayrı bir işlem görüntüsüne sahip olmanın performansı tehlikeye atacak olmasıdır. Ancak, süreç görüntüsü yalnızca bir task’le tutarlı olabilir. Bir proje oluşturduğunuzda, çakışma durumunda uygulamanın girdi ve çıktı verilerini güvenli bir konuma kopyaladığından emin olmalısınız. ‎SysSem‎ kütüphanesi gibi modüller, tutarlılık ve senkronizasyon problemlerini çözme kabiliyeti sağlar.

Tutarlılık sorunları, global değişkenler veya bloklar gibi diğer global nesnelere erişirken de ortaya çıkabilir. Birden fazla task’in bir değişkeni okuyup yazması durumunda her zaman tutarlılık sorunları ortaya çıkar. ‎SysSem‎ kütüphanesi gibi modüller bir çözüm olarak mevcuttur.