Göndericideki ağ değişkeni listesi, belirli günlük ve aktarım parametrelerinin nesne
özelliklerinde tanımlandığı global bir değişken listesidir. Bu özellikleri ekleyerek,
sıradan bir «GVL» adresinden bir "ağ değişken listesi (gönderen)" oluşturursunuz. Ayrıca bir
«Ağ Değişken Listesi (Gönderen)» nesnesini, bu nesne zaten bu parametrelere sahip olduğunda doğrudan aygıt ağacına
ekleyebilirsiniz.
Alıcıdaki ağ değişkeni listesi bir
«Ağ Değişkeni Listesi (Alıcı)» türüdür. Bir tane oluştururken, sunucunun ilgili ağ değişkeni listesini seçin. Alternatif
olarak, bu değişken listesini gönderen listesinden oluşturulan bir dışa aktarma dosyasından
okuyabilirsiniz. Gönderen listesini başka bir projede tanımlamak için yine de bir
dışa aktarma dosyası gereklidir.
Ağ değişkenleri yalnızca tek bir yönde yayın olarak iletilir: göndericiden alıcıya. Bununla birlikte, bir cihazın hem gönderici hem de alıcı listeleri içermesi de mümkündür.
NetVarUdp kütüphane sürümü 3.5.7.0 ve üstü için, onaylanmış aktarım seçilmediğinde artık bir
alıcı kanalı atanmaz. Sonuç olarak, bir donanım cihazındaki iki kontrolör arasında
ağ değişkeni değişimi de mümkündür.




NOT

-
AlıĢveriĢ yapan cihazların gönderici ve alıcı olması gerekiyorsa, anormal çalıĢmayı önlemek için değiĢken listesi tanımlayıcılarının benzersiz olması gerekir. Değişken listesi tanımlayıcıları, bir değişken listesinin «Properties» iletişim kutusunda tanımlanır. ⮫ GVL nesne.
-
Ağ değişkenleri üzerinden veri alışverişi şu durumlarda mümkün değildir:
-
Cihaz (hedef sistem) bunu desteklemiyorsa
-
Bir güvenlik duvarı iletişimi engeller.
-
Başka bir istemci veya uygulama ağ değişkeni listesinin özelliklerinde ayarlanan UDP bağlantı noktasını kullanıyorsa
-
Gönderici cihaz ve alıcı cihaz başına birden fazla uygulama ağ değişken listelerini kullanıyorsa
-
-
Yalnızca bir değişmez veya sabit ile tanımlanmış sınırları olan diziler alıcı uygulamaya iletilir. Bu amaç için sabit ifadelere izin verilmez.
Örnek: "
arrVar : ARRAY[0..g_iArraySize-1] OF INT ;" iletilmez, ancak "arrVar : ARRAY[0..10] OF INT ;" iletilir. -
Bir ağ değişkeninin maksimum boyutu 255 bayttır. Olası ağ değişkeni sayısı sınırsızdır.
-
GVL'nin boyutu ağ telgrafının maksimum uzunluğunu aşarsa, veriler birden fazla telgrafa bölünür. Yapılandırmaya bağlı olarak bu durum veri tutarsızlıklarına yol açabilir.
Göndericiden alıcıya UDP üzerinden veri aktarımı sırasında, her döngüde aşağıdaki konumlarda veya olaylarda veri kaybı yaşanabilir:
• Gönderen (ağ sürücüsü, - yığını)
• Yönlendirici
• Anahtar
• Ağ çakışmaları
• Alıcı (ağ sürücüsü, - yığını)
Bu, alıcının bir döngü içinde aldığı verilerin güncel olmayıp, eski olabileceği anlamına gelir.
Daha fazla bilgi için bkz: ⮫ «Diyalog: Özellikler: Ağ Değişkenleri »
Ağ değişkenleri iki PLC arasında veri alışverişi yapmak için kullanılabilir. Değişkenler, gönderici ve alıcı olan her iki PLC'de de katı ve aynı listelerde tanımlanmalıdır. Listeler bir veya daha fazla projede olabilir.
Ağ değişkenlerinin nasıl kullanılacağına dair adım adım bir açıklama ⮫ uygulama örneğinde bulunabilir.