İşlev: Bu komut, bir kütüphane projesini şifrelenmiş biçimde kaydeder.
adresini arayın: Menü çubuğu: «Dosya»
Komut, bir dosyayı dosya sistemine kaydetmek için varsayılan iletişim kutusunu açar.
«Compiled CODESYS Libraries» dosya türü zaten önceden ayarlanmıştır. Dosya uzantısı .compiled-library-v3 veya .compiled-library (CODESYS < SP15) şeklindedir. Bu formatta, POU kütüphanesi bir projede kullanıldığında kütüphanenin
kaynak kodu görünmez.
«Derlenen kitaplıkların imzalanmasını zorla» seçeneği «Kullanıcı» sekmesindeki «Güvenlik Ekranı» görünümünde seçilirse, bir kitaplık projesi kaydedilirken dijital sertifika tabanlı
bir imza ile sağlanmalıdır. Uygun bir sertifika mevcut olduğunda, «Güvenlik Ekranında» « Kullanıcı» sekmesinde «Dijital İmza» bölümünde sağlanır. «Proje Bilgileri» bölümündeki «Özet» sekmesinde, varsayılan olarak CODESYS sürüm >= V3SP15 olan bir «Kütüphane uyumluluğu» ayarlanmıştır. Bu durumda, proje dosyası derlenmiş ve imzalanmış bir kütüphane olarak
kaydedildiğinde .compiled-library-v3 dosya uzantısıyla saklanır. «Güvenlik Ekranında» kullanıcı profiliniz için hala uygun bir geçerli sertifika belirtmediyseniz, bunu
yapmanız için bir iletişim istemi açılır. Ardından, kaydetme komutunu tekrar çalıştırabilirsiniz.
Diğer tüm açılardan, derlenmiş kütüphane dosyaları tıpkı *.library dosyaları gibi davranır ve bu nedenle aynı adımlarla kurulabilir ve başvurulabilir.
Sertifikalarla imzalanmış derlenmiş kütüphanelerin kullanılmasını öneririz. Kaynak kodun ve kütüphanenin izinsiz kullanımının korunmasının yanı sıra, daha az bellek kullanılır ve bu da yükleme sürelerinin kısalmasına neden olur.
Çevirileri içeren ilgili yardım dosyalarına sahipseniz, CODESYSV3SP15 tarihinden itibaren kütüphane belgelerini diğer dillere yapılan çevirilerle genişletebilirsiniz. Bu işlem şu şekilde yapılır:
Yeni diller __lmd__<language>.aux için oluşturulan dosyaları, kütüphane projesine <library name>.compiled-library-v3 paralel bir dizine <library name>.lmd yerleştirin. Dosyalar doğruysa, kütüphane projesi «Projeyi Derlenmiş Kütüphane Olarak Kaydet» komutu kullanılarak kaydedildiğinde bu dosyalar derlenmiş kütüphane dosyasına dahil
edilir.
Örnek: standard.lmd dizin, standard.compiled-library-v3 kütüphane dosyasına paralel olarak bulunur ve kütüphane belgelerinin Fransızca çevirisini
içeren __lmd__fr.aux dosyasını barındırır. Derlenen kütüphane kaydedildikten sonra, belgelerin Fransızca
versiyonu da Kütüphane Yöneticisinde mevcuttur.
Ayrıca bakınız