'Giriş' komutuPermalink

Sembol: _cds_icon_login; kısayol: [Alt]+[F8].

İşlev: Bu komut, uygulamayı hedef sisteme (PLC’yi simüle edilmiş cihaza) bağlar ve çevrimiçi modu başlatır.

adresini arayın: Menü çubuğu: «Çevrimiçi»; bir «Uygulama» nesnesinin bağlam menüsü

Gereksinim: Uygulamada herhangi bir hata bulunmamaktadır ve iletişim ayarları yapılmıştır.

İletişim ayarları yanlışsa bir iletişim istemi açılır. Ardından, doğrudan PLC’nin «İletişim Ayarları»na geçebilirsiniz.

Çevrimiçi menüden «Giriş» seçeneğine tıklarsanız, o anda etkin olan uygulama hedef sisteme bağlanır. Cihaz ağacında bir uygulama seçiliyken bağlam menüsünden (sağ tıklama) bu komutu seçerseniz, o uygulama aktif uygulama olarak ayarlanmamış olsa bile oturum açılır.

Hedef cihazda bir çevrimiçi kullanıcı yönetimi yapılandırılmışsa, oturum açtığınızda sizden kullanıcı verileri girmeniz istenir. Bunun için «Device User Login» iletişim kutusu açılır.

DİKKAT

DİKKAT
DİKKAT
DİKKAT

DİKKAT

DİKKAT

Denetleyicinin erişilebilirliğini kontrol edin

Güvenlik nedenleriyle, denetleyicilere hiçbir koşulda İnternet’ten veya güvenilir olmayan ağlardan erişim sağlanmamalıdır! Özellikle, TCP/IP programlama bağlantı noktaları (genellikle UDP bağlantı noktaları 1740..1743 ve TCP bağlantı noktaları 1217 + 11740 veya denetleyiciye özgü bağlantı noktaları) internet üzerinden koruma olmadan erişilebilir olmamalıdır. Kontrol cihazına internet üzerinden erişim gerekmesi durumunda, VPN veya kontrol cihazının şifreyle korunması gibi güvenli bir mekanizmanın kullanılması kesinlikle zorunludur.

NOT

NOT
NOT
NOT

NOT

NOT

Bir güvenlik kontrol ünitesi, bir kontrol ünitesinin altına takılırsa, bu komut iletişim bağlantılarını geçici olarak kesintiye uğratabilir.

Güvenlik kontrolörünün diğer güvenlik kontrolörlerine (güvenlik ağı değişkenleri aracılığıyla), saha cihazlarına ve geliştirme sistemine bağlantıları etkilenir. Güvenli saha cihazları veya diğer güvenlik kontrolörleri, buna tepki olarak güvenli duruma geçebilir. Geliştirme sistemine bağlantı, yalnızca ana kontrolöre bir haberleşme ağı üzerinden bağlı bir güvenlik kontrolörü olduğunda etkilenir.

Daha fazla bilgi için "Alt Güvenlik Kontrolörleri" bölümüne bakın.

Giriş yaparken karşılaşılabilecek durumlar:

  • Cihaz açıklamasının (projedekinden) daha yeni bir sürümü PLC’de bulunmaktadır. İşlemi iptal etme seçeneği içeren bir uyarı penceresi görüntülenir.

  • Uygulama PLC'de mevcut değil: İndirme işlemini onaylamanız istenir.

  • Uygulama halihazırda PLC’de bulunuyor ve son indirme işleminden bu yana herhangi bir değişiklik yapılmadı. Oturum açma işlemi daha fazla istem olmadan devam eder.

  • Uygulama PLC'de mevcut, ancak son indirilmesinden bu yana üzerinde değişiklik yapılmış.

    Aşağıdaki seçeneklerden birini seçmeniz istenir:

    • Çevrimiçi değişiklik ile oturum açın (Çevrimiçi değişikliklerle ilgili bilgileri “'Çevrimiçi Değişiklik' Komutu” yardım sayfasında inceleyin.)

    • İndirme ile giriş yapın

    • Herhangi bir değişiklik yapmadan giriş yapın

    Bu pozisyon, PLC’deki önyükleme uygulamasını güncelleme imkânı da sunmaktadır.

  • PLC'de uygulamanın bilinmeyen bir sürümü bulunmaktadır. CODESYS, bunu değiştirmenizi ister.

  • Uygulamanın bir sürümü PLC'de mevcut ve çalışır durumda. CODESYS, yine de oturum açmanızı ve şu anda çalışan uygulamanın üzerine yazmanızı ister.

  • PLC üzerindeki uygulama şu anda bir durma noktasında durdurulmuş durumda. Oturumunuz kapatıldı ve programda değişiklik yapıldı: CODESYS, çevrimiçi bir değişiklik veya indirme işlemi gerçekleşirse PLC’nin tamamen durdurulacağına dair bir uyarı mesajı görüntüler. Bu durum, birden fazla görev varsa ve kesme noktası bunlardan yalnızca birini etkiliyor olsa bile gerçekleşir.

«Uygulama Bilgileri» iletişim kutusunu açmak için yukarıdaki iletişim kutularında «Ayrıntılar» öğesine tıklayın.

CODESYS V3.5 SP17 ve üzeri sürümlerde, bir denetleyici uygulamasında yalnızca tam olarak bir CODESYS örneği oturum açabilir. İkinci bir CODESYS örneği aynı denetleyicinin aynı uygulamasında oturum açmak isterse, bir hata mesajı görüntülenir.

“Uygulama Bilgileri” (Ayrıntılar) iletişim kutusu

Bu iletişim kutusu, geliştirme sisteminde değiştirilen uygulama ile şu anda PLC’de bulunan önceki sürümü hakkında karşılaştırmalı bilgiler içeren iki sekme sunar. İki sekme vardır:

  • «Başvuru bilgileri»: «IDE (Entegre Geliştirme Ortamı) içindeki Uygulamanın» uygulama özellikleri, «PLC içindeki Uygulamanın» özellikleri ile karşılaştırılır: Proje adı, Son değişiklik, IDE sürümü, Yazar, Açıklama. Ayrıca, CODESYS son indirme işleminden bu yana değişen öğeleri gösterir.

  • «Uygulama içeriği»: «Uygulama bilgilerini indir» seçeneği seçildiğinde, hem (1) geliştirme sistemindeki hem de (2) PLC’deki uygulamaların içeriği karşılaştırılabilir. «Uygulama bilgilerini indir» seçeneği, uygulama özelliklerinin «Uygulama Oluşturma Seçenekleri» sekmesinde yer alır.

    Geliştirme sistemindeki kod güncel değilse, o zaman (3) «Uygulama güncel değil. İletişim kutusunun sol alt köşesinde “Şimdi kod oluştur?»” ifadesi görünür. Uygulama kaynak kodunu güncellemek için bu komutu yürütün.

    Bu ayrıntılı bilgiler, mevcut durumda oturum açmanın etkilerini daha iyi değerlendirmenize ve yeni uygulamayı indirip indirmeme konusunda karar vermenize yardımcı olabilir.

_cds_dlg_application_content_comparison

Karşılaştırma, cihaz düzenleyicisinde («Uygulamalar» sekmesi) «İçerik» seçeneğine tıklanarak da görüntülenebilir.

PLC'deki bilinmeyen uygulamalar

PLC’de halihazırda bir veya daha fazla uygulama bulunuyorsa ancak bunlar projeye dahil değilse, CODESYS bu uygulamaların listesini içeren bir iletişim kutusu açar. Ardından, PLC'den mevcut uygulamanın yüklenmesinden önce bir uygulamanın silinip silinmeyeceğini belirleyebilirsiniz. Bu durum, PLC üzerinde bulunan ancak bu arada projeden silinmiş olan alt uygulamalar için de geçerlidir.

Giriş yapmadan önce projeyi derleme

Bir uygulama programı son değişiklikten bu yana derlenmemişse, CODESYS oturum açmadan önce projeyi derler. Bu işlem, oturum kapatıldığında «Generate Code» komutuyla aynıdır.

Derleme hataları meydana gelirse, bir iletişim kutusu açılır. Hatalar, «Build» kategorisindeki mesaj görünümünde görüntülenir. Ardından, programı PLC’ye indirmeden oturum açıp açmayacağınıza karar verebilirsiniz.

Girişte hata oluştu

PLC’ye giriş yapılırken bir hata oluşursa, CODESYS bir hata mesajı görüntüleyerek yükleme işlemini iptal eder. Hata iletişim kutusu, hata ayrıntılarını görüntüleme seçenekleri sunar. Bir istisna atılmışsa ve *SOURCEPOSITION* metni günlüğe eklenmişse, «Editörde Göster» seçeneğine tıklayarak etkilenen işlevi editörde görüntüleyebilirsiniz. İmleç, hatayı içeren satıra atlar.

İndirme işlemi sırasındaki mesajlar

Eğer CODESYS oturum açarken projeyi PLC’ye indirirse, mesaj görünümüne aşağıdaki bilgiler yazdırılır:

  • Oluşturulan kod boyutu

  • Küresel verilerin boyutu

  • PLC’de ortaya çıkan bellek ihtiyacı

  • Etkilenen blokların listesi (çevrimiçi değişiklik için)

Çevrimiçi modda, cihazların veya modüllerin ayarlarını değiştiremezsiniz. Cihaz parametrelerini değiştirmek için uygulamadan çıkış yapmanız gerekir. Otobüs sistemine bağlı olarak, çevrimiçi modda da değiştirebileceğiniz bazı özel parametreler olabilir.

CODESYS Görünüm yapılandırmasını çevrimiçi ve çevrimdışı modlarda ayrı ayrı kaydeder. Ayrıca, hiçbir çalışma modunda kullanılamayan görünümler kapatılmıştır. Bu nedenle oturum açıldığında görünüm otomatik olarak değişebilir.