Emredin: Parametreleri Düzenle Permalink

İşlev: «Parametreleri Düzenle» iletişim kutusu, bir fonksiyon bloğunun sabit giriş parametrelerini yönetmek için kullanılır.

adresini arayın: «CFC → Parametreleri Düzenle» menüsü; içerik menüsü veya «Parametreler» fonksiyon bloğu alanına tıklayın

Gereksinimler:

  • Bir CFC editörü aktiftir.

  • Bildiriminde ‎VAR_INPUT CONSTANT‎ değişkeni bulunan bir fonksiyon bloğu oluşturulur.

‎VAR_INPUT CONSTANT‎ değişkenlerine sahip fonksiyon blokları, editörde kutunun sol alt köşesinde «Parametre» sözcüğü ile görüntülenir.

Bu işlevsellik yalnızca CODESYS >= V3.5 SP4 ile bir CFC'ye eklenen bloklar için geçerlidir.

Yalnızca CFC düzenleyicisi ‎VAR_INPUT CONSTANT‎ değişkenleri için bu işleve sahiptir.

FBD düzenleyicisinde CODESYS, ‎VAR_INPUT‎ veya ‎VAR_INPUT CONSTANT‎ olarak bildirilmiş olup olmadıklarına bakılmaksızın her zaman tüm giriş parametrelerini kutuda görüntüler. CODESYS ayrıca metin düzenleyicilerinde bu konuda bir ayrım yapmaz.

Diyalog: Parametreleri Düzenle

«Parametreler»

Sabit giriş değişkeninin adı

Örnek: ‎iConst‎

Giriş değişkeni ‎{attribute 'parameterCategory':= '<category name>'}‎ pragması ile işaretlenmişse, değişken kategorize edilir ve belirtilen kategorinin altında listelenir.

«Tip»

Değişkenin veri türü

Özel bir veri türü için bu, DUT adıdır.

Örnek: ‎EXAMPLE‎

«Değer»

Değerleri fonksiyon bloğu örneğine aktarma

  • Manuel olarak belirtilen değer

    NOT:

    Değerin veri türüyle uyumlu olması gerekir.

    Özel ‎STRUCT‎ veri türüne sahip giriş değişkenleri için aktarım değeri sözdizimini izler: ‎STRUCT( <name of first component> := <value>, <name of next components> := <value> )‎. Yapı adı «Type» altında listelenmiştir.

    Örnek: ‎STRUCT(x1:= TRUE, i1:=222, str1 := 'second')‎

  • Çevrimiçi modda otomatik olarak "hazırlanmış değer" olarak okunur. Hazırlanan değerler köşeli parantez içinde gösterilir.

  • Çevrimiçi modda kontrolörden okunur. Bu değer kırmızı bir çerçeve ile kırmızı renkte vurgulanır

TIP:

İstediğiniz değeri belirtmek için alana tıklayın.

«İlk değer»

Bildirimdeki ilk değer

«Min»

Değişken ‎{attribute 'parameterMinValue':= '<value>'}‎ pragması ile işaretlenmişse bildirimdeki minimum değer

«Maksimum»

Değişken ‎{attribute 'parameterMaxValue':= '<value>'}‎ pragması ile işaretlenmişse bildirimdeki maksimum değer

«Birim»

Değişken ‎{attribute 'parameterUnit':= '<value>'}‎ pragması ile işaretlenmişse bildirimden birim

«Açıklama»

Açıklamadan Yorum

«Hazırlanan Parametreleri Temizle»

Köşeli parantez içinde görüntülenen hazır değerleri siler

Uygulamayı çevrimiçi modda yükleyip çalıştırabilir ve bu sırada fonksiyon bloğu örneğini değerlerle parametrelendirebilirsiniz. Bunu yapmak için, giriş değişkeni için hazırlanmış değerleri belirtin ve «Debug  Write Values» öğesine tıklayın. Bu değerler daha sonra burada olası transfer değerleri olarak hazırlanır.

TIP:

Kullanmak istemiyorsanız hazırlanan değerleri silin.

NOT:

Komut, çevrimiçi modda bir değişkene hazırlanmış bir değer yazdığınızda etkindir («Debug  Write Values» komutu).

«Geçerli nesnenin önceden hazırlanmış parametrelerini kaydet»

Aktarım değerlerini ve parametreleri bir sonraki çevrimiçi modda kullanılabilmeleri için projeye kaydeder.

NOT:

Komut, çevrimiçi modda değerleri yazdığınızda veya zorladığınızda ve çevrimdışı moda geri döndüğünüzde etkinleştirilir.

«Kapat»

Yapılandırılan değerleri kabul eder ve iletişim kutusunu kapatır

‎FB_Test‎ fonksiyon bloğu

TYPE EXAMPLE :
STRUCT
    x1 : BOOL;
    i1 : INT;
    str1 : STRING;
END_STRUCT
END_TYPE

TYPE COLOR :
(
	yellow,
	green,
	blue,
	black
) // Basic data type is INT, default initialization for all COLOR_BASIC variables is yellow
;
END_TYPE


FUNCTION_BLOCK FB_Test

VAR_INPUT CONSTANT
	xConst  : BOOL := FALSE; // Boolean value
	{attribute 'parameterCategory':='General'}
	{attribute 'parameterUnit':= 'm/s'}
	{attribute 'parameterMinValue':= '0'}
	{attribute 'parameterMaxValue':= '100'}
	iConst	: INT := 0; // Integer
	strConst : STRING := 'Hello World'; // String
	exampleConst : EXAMPLE := (x1 := TRUE, i1 := 1, str1 := 'first'); // STRUCT
	colorConst : COLOR := yellow; // ENUM
END_VAR

VAR_OUTPUT
END_VAR

VAR
END_VAR

;

PROGRAM PLC_PRG
VAR

	xStart : BOOL;
	fbTest	: FB_Test;

END_VAR

Res. 260: Uygulama

cfc_img_fb_with_parameter.png

Res. 261: Parametreleri ile iletişim kutusu ‎fbTest‎

cfc_img_example_parameter.png