"Kütüphane Ekle" komutuPermalink

İşlev: Bu komut «Add Library» iletişim kutusunu açar. Bu iletişim kutusunda, Kütüphane Yöneticisi'ne kütüphaneler ekleyebilir ve bunları uygulamanıza entegre edebilirsiniz.

adresini arayın: Menü çubuğu: «Kütüphaneler»

Gereksinim: Kütüphane Yöneticisi düzenleyicide açıktır.

“Kütüphane Ekle” diyalog penceresi

Kütüphane listesinin üstündeki satırda, uygun bir ifade girerek kütüphane adlarını veya kütüphane modüllerini arayabilirsiniz.

«Kütüphane»

Kütüphane deposunda yüklü olan uygun kütüphaneler. Örneğin, kütüphanelerin seçimi cihaz tanımında veya sistem entegratörü tarafından belirlenir.

Varsayılan olarak, görüntülenen kütüphaneler kategorilere göre gruplandırılmıştır.

«Şirket»

Kütüphane satıcısı

«Gelişmiş»

Gelişmiş «Kütüphane Ekle» iletişim kutusunu açar

_cds_icon_add_lib_category

Görüntülenen kütüphaneler kategorilere ayrılmıştır.

_cds_icon_add_lib_list

Görüntülenen kütüphaneler alfabetik sıraya göre listelenmiştir.

_cds_icon_add_lib_extended

Mevcut tüm kütüphaneler görüntülenir.

Belirli kütüphaneler, bir cihaz tanımında kara listeye alınabilir. Bu kütüphaneler Kütüphane Yöneticisi'nde bu cihazın altına eklenemez.

"Kütüphane Ekle" – "Gelişmiş" iletişim kutusu

Bu iletişim kutusunu yalnızca kütüphane referanslama konusunda uzman düzeyde bilgiye sahipseniz kullanmalısınız. Bu iletişim kutusunu kullanarak özel sürümleri bağlayabilir veya yer tutucu tanımlarını değiştirebilirsiniz.

Kütüphaneler geliştirirken ve bunlara başvururken, kütüphane oluşturma kılavuzlarına uymanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Tab. 672: "Kütüphane" sekmesi

«Şirket»

Listeyi satıcıya göre filtreleme

«Kategoriye göre gruplandırın»

_cds_icon_option_activated: Kütüphanelerin, kategorilere göre gruplandırılmış olarak ağaç yapısında görüntülenmesi.

_cds_icon_option_deactivated: Kütüphanelerin düz bir yapıda alfabetik sırayla gösterilmesi.

«Tüm sürümleri görüntüle»

_cds_icon_option_activated: Kütüphanelerin tüm sürümlerinin gösterilmesi. Sürüm belirtimi “*”, depoda bulunan en son sürümü ifade eder.

_cds_icon_option_deactivated: Yalnızca kütüphanelerin en son sürümleri gösterilir. Bu ekranda birden fazla kütüphane seçilebilir. Bunu yapmak için, [Shift] tuşunu basılı tutun ve girişleri seçin.

«Detaylar»

Kütüphane modüllerini içeren ayrıntılı bir görünüm açar.

«Kütüphane Arşivi»

«Kütüphane Deposu» iletişim kutusunu açar. Oradan yerel sisteminize daha fazla kütüphane yükleyebilirsiniz.

Tab. 673: “Yer Tutucu” sekmesi

«Yer tutucu adı»

Giriş alanı, o anda erişilebilir olan cihaz açıklamalarından okunan geçerli yer tutucu adlarının girilmesi için bir açılır liste sunmaktadır. Ayrıca, cihaz veya kütüphane profili tarafından çözümlenmeyen serbest bir yer tutucuyu tanımlamak için yeni bir yer tutucu adı da girebilirsiniz.

«Varsayılan kütüphane»

CODESYS Çözünürlükte belirtilen herhangi bir cihazın herhangi bir nedenle mevcut olmadığı durumlarda bu kütüphaneyi kullanır. Bu şekilde, mevcut projeyi hatasız bir şekilde derlemek mümkündür.

Yer tutucu çözümüne ilişkin not

Yer tutucu çözümüne ilişkin not

Derleyici sürümü V3.5.8.0 ve sonraki sürümlerde, POU havuzunun Kütüphane Yöneticisi’nde bulunan ve aygıt tanımında çözümlemesi yapılmış kütüphane yer tutucuları söz konusu olduğunda aşağıdaki kural geçerlidir. Bu yer tutucu, uygulamayı derleyen aygıtın açıklamasına göre her zaman otomatik olarak çözümlenir.