AT Bildirimi Permalink

G/Ç eşlemesi için anlaşılır bir yapılandırma düzenleyicisi kullanma

G/Ç eşlemesi için anlaşılır bir yapılandırma düzenleyicisi kullanma

Burada açıklanan şekilde bellek adresleri atamanızı önermiyoruz, çünkü bu durum anlaşılırlığın kaybolmasına yol açabilir.

Cihazın "IO eşlemesini düzenle" seçeneğindeki yapılandırma düzenleyicisinde değişkenlere bellek adresleri atamanızı öneririz.

Değişken bildirimindeki ‎AT‎ anahtar sözcüğü, bir proje değişkenine, aygıt ağacında yapılandırılmış olan PLC’nin belirli bir giriş adresini, çıkış adresini veya bellek adresini atar. AT bildirimi, bir adrese anlamlı bir ad verilmesini mümkün kılar.

Giriş veya çıkış sinyalleriyle ilgili gerekli tüm değişiklikleri tek bir yerden (örneğin, tanımda) yapabilirsiniz.

Sözdizimi

<variable name> AT % <address> : <data type>;

<değişken adı>

Gerekli

% <address>

Gerekli

Bellek alanındaki adres

% <bellek alanı önek> <boyut önek> <bellek konumu>

<bellek alanı öneki>

Gerekli

  • I: Giriş bellek alanı

    Giriş sinyalleri ve girişler için bellek alanı

    Giriş sürücüleri ve sensörler aracılığıyla yapılan fiziksel girişler için

  • Q: Çıkış bellek alanı

    Çıkış sinyalleri ve çıkışlar için bellek alanı

    Çıkış sürücüleri ve aktüatörler aracılığıyla fiziksel çıkışlar için

  • M: Bayrak bellek alanı

<boyut öneki>

Opsiyonel

  • Boyut önek yok: bit

    Tek bit

  • X: Bit

    Tek bit

  • B: Bayt

    8 bitlik veri genişliği

  • W: Kelime

    16 bitlik veri genişliği

  • D: Dword

    32 bitlik veri genişliği

<bellek konumu>

<konum numarası>. <bit konum numarası>

Örnek: %IB2.4, 3. baytın 5. bitini ifade eder

<sıra numarası>

Gerekli

Numaralandırma, hedef sisteme bağlıdır ve 0'dan başlar.

. <bit konum numarası>

Opsiyonel

Bir bayt için 0..7

<veri türü>

Opsiyonel

Veri türü, boyut önekiyle eşleşmelidir.

Örnekler

‎VAR wInput AT %IW0 : WORD; END_VAR‎

Bir giriş sözcüğünün adres bilgisini içeren değişken bildirimi

‎VAR xActuator AT %QW0 : BOOL; END_VAR‎

Boolean değişken bildirimi

Not: Boolean değişkenler için, tek bitlik bir adres belirtilmemişse dahili olarak bir bayt ayrılır. ‎xActuator‎ değerindeki bir değişiklik ‎QX0.0‎ ile ‎QX0.7‎ arasındaki aralığı etkiler.

‎VAR xSensor AT IX7.5 : BOOL; END_VAR‎

Tek bitlik adresin açıkça belirtildiği Boolean değişken bildirimi

Erişim sırasında sadece giriş biti 7.5 okunur.

‎VAR xSensor AT IX* : BOOL; END_VAR‎

Adres belirtimi için, bellek konumu yerine ‎*‎ yer tutucusu verilir. Son adres belirtimi değişken yapılandırmasında yapılır.

Not: Bu, fonksiyon bloklarında mümkündür.

Yararlı ipuçları

Açıkça tek bitlik bir adres belirtmezseniz, Boole değişkenleri bayt bayt ayrılır.

Boole değişkenlerine eşlenen tek tek bit adresleri bazı kısıtlamalara tabidir. Bu değişkenleri VAR_IN_OUT, REFERENCE TO veya ADR operatörüyle birlikte kullanmak mümkün değildir.

Bir değişkeni bir adrese atarken şu hususlara dikkat edin:

  • Girişlere yerleştirilen değişkenlere yazamazsınız. Bu bir derleyici hatasına neden olacaktır.

  • AT bildirimlerini yalnızca lokal ve global değişkenler için gerçekleştirebilirsiniz, POU'ların giriş/çıkış değişkenleri için gerçekleştiremezsiniz.

  • Ayrıca, AT bildirimleri kalıcı değişken listelerinde kullanılamaz.

  • Yapı bileşenleri veya fonksiyon bloğu değişkenleri için AT bildirimleri kullanırsanız, tüm örnekler aynı belleği kullanır. Bu, "C" gibi klasik programlama dillerinde "statik değişkenlerin" kullanımına karşılık gelir.

  • Yapıların bellek düzeni de hedef sisteme bağlıdır.

Örnek

PROGRAM PLC_PRG
VAR
        xVar AT %QW0 : BOOL;
END_VAR

xVar := TRUE;

‎xVar‎ değişkeni yazıldığında, ‎QX0.0‎ ile ‎QX0.7‎ arasındaki çıkış belleği aralığı etkilenir.