Güvenlik duvarı istisnaları:
Üçüncü taraf güvenlik duvarı veya güvenlik araçlarının bulunmadığı standart bir Windows 7 kurulumunda, IP yapılandırma aracı düzgün bir şekilde çalışır.
Automation Builder kurulumu, Windows’un yerleşik güvenlik duvarı için kurallar veya istisnalar yükler. Bu kurallar, IPConfig'in IPConfig taraması için yanıtlar almasını sağlar.
Windows güvenlik duvarının doğru şekilde yapılandırıldığını doğrulamak için güvenlik duvarı ayarlarını kontrol edin.
Windows 7/ Windows 10:
PLC ile iletişim için kullanılan ağda, «Gelen bağlantılar» seçeneğini «İzin verilen programlar listesinde yer almayan programlara yönelik tüm bağlantıları engelle» olarak ayarlayın.

Üçüncü taraf bir güvenlik duvarı kullanılıyorsa, gerekli istisnalar manuel olarak yapılandırılmalıdır.
Uygulama tabanlı istisnalar tanımlanabilir. Bu durumda, Automation Builder ve IP yapılandırma aracı uygulama olarak eklenmelidir.
Alternatif olarak, protokol ve bağlantı noktası numarası da belirtilebilir. IPConfig için UDP protokolünü ve 24576 numaralı bağlantı noktasını kullanın.
|
Hata tanımı |
Sebep |
Yardım |
|---|---|---|
|
Hata - genel |
›
|
🔧 Güncelleme işleminin öncesinde ve sırasında tüm gereksinimlerin dikkate alındığından emin olun. |
|
Ağ taramasından sonra «FW Sürümü» alanı boş kalıyor veya güncelleme işlemi sonrasında ürün yazılımı sürümü güncellenmemiş (yalnızca Modbus cihazlar ve PROFINET cihazlar için). |
› Cihaz ile programı çalıştıran bilgisayar arasında bir bağlantı hatası var. |
🔧
|
|
İmza kontrolü başarısız oldu |
› CI50x, CI51x ve CI52x cihazlarının donanım yazılımı güncellemesi sırasında bir imza kontrolü başlatılır. Güncelleme işlemi için, aynı dizinde bir donanım yazılımı güncelleme dosyası (*.bin) ve bir imza dosyası (*.bin.sig) bulunmalıdır. İmza dosyası eksikse, imza denetimi başarısız olur. |
🔧 Örnek: Ürün yazılımı güncelleme dosyası: C:\AC500\AC500_CI52x_Firmware_V3.2.13.bin İmza dosyası:C:\AC500\AC500_CI52x_Firmware_V3.2.13.bin.sig |
|
Hata: Paket zaman aşımı |
› Ağ bağlantısının dengesiz olması nedeniyle bir zaman aşımı hatası oluşabilir. |
🔧 Yazılımı çalıştıran bilgisayarı, güncellenecek cihazlara olabildiğince yakın bir yerde bulundurun. Ağ anahtarlarından kaçının. |
|
Hata: Cihaz durumu okunamıyor |
› Firmware güncelleme protokolündeki kısıtlamalar nedeniyle bir okuma hatası meydana gelebilir. Yazılım güncellemesinden sonra, IP yapılandırma aracı durumu okuyarak güncellemenin başarılı olup olmadığını doğrular. |
🔧 Firmware güncellemesini tekrar gerçekleştirin. |
|
Hata: IP benzersiz değildir |
› Aynı IP adresini birden fazla cihaz kullanıyor. Aygıt yazılımı güncellemesi mümkün değildir. |
🔧 IP adreslerini değiştirin. |
|
Hata: Hata Durumu |
› Firmware güncellemesi sırasında cihazda bir hata oluştu. |
🔧
|
|
Hata: Cihaza bağlanılamıyor |
› TCP iletişimi yeterli değildir. |
🔧 Bağlantı kalitesini artırın. Yazılımı çalıştıran bilgisayarı, güncellenecek cihazlara olabildiğince yakın bir yerde bulundurun. Ağ anahtarlarından kaçının. |