İletim Kontrol Protokolü (TCP), iki ağ cihazı arasındaki veri iletimini tanımlayan bir ağ protokolüdür. Bu protokol, İnternet Protokolü’ne (IP) dayanmaktadır ve iki uç nokta arasında bağlantı odaklı bir şekilde çalışır. TCP iletişiminin en önemli avantajlarından biri olan güvenilirliği ile öne çıkar.
AC500 V3 cihazları arasında güvenilir bir iletişim kurmak için TCP'nin nasıl kullanılacağı ve AC500 V3 PLC'nin TCP istemcisi veya TCP sunucusu olarak çalışması için çeşitli kütüphanelerin nasıl kullanılabileceği, bir ⮫ uygulama örneğinde açıklanmaktadır.